您好,
我司有两块相同的AWR1843BOOST ,其中雷达板(1)一直在使用,雷达板(2)在今年2月以前使用过,当时没有任何问题。
最近我在使用两块雷达板+DCA1000采集数据,在采集过程中使用“Test Source Enable”,两块板卡采集结果一致,没有问题。
不使用“Test Source Enable”,雷达板(1)正常,雷达板(2)采集的数据有误。
两块雷达板设置参数完全一样,测试位置测试环境完全一样(雷达板固定在桌面上,在其前方有一固定物体),mmwave studio配置完全一样,采样率10M,采样点256点,chirp个数为128个。现象如下:
图1是雷达板(1)第一个接收通道的数据,图2是雷达板(1)在mmwave studio环境下postproc后的2D-FFT图谱


图3是雷达板(2)第一个接收通道的数据,图4是雷达板(2)在mmwave studio环境下postproc后的2D-FFT图谱


我的猜想是,雷达板(2)的不同chirp发射接收时间不同步,我不确定这个猜测是否正确,
1、如果确实是由于chirp时间不同步导致的,请问这个同步在雷达板上什么位置?怎么测是否是同步出错?或者有没有相关文件可以参考?
2、如果猜想错误,请问您对这个现象有什么提示吗?可能是由于什么问题导致的?我应该怎么解决这个问题?
希望能得到您的帮助,谢谢!