This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR1843BOOST: 无法从DSS中获取UART数据

Part Number: AWR1843BOOST

在UART/TEST模块中,测试了MSS和DSS的UART模块功能。

在MSS中,两个UART都可以发送信号,并且在PC端也可以正常的接受。波特率115200

在DSS中,只有一个UART可以发送信号,但是在PC端的所有端口(PORT3/PORT4)都接受不到信号。

在CCS的console中显示:DSS UART open 没有报错,并且可以正常地进行后续的发送测试。但是仍然无法在PC端的任何一个端口接收到信号。

以下为配置信息(没有改变源代码):

PINMUX管脚复用的设置图

CCS console的打印结构,[C674x_0]为DSS的输出,可以看到测试模块工作正常,但是在PC端无法接受到输出。

有人使用过DSS的UART向PC传送过数据么?有什么需要额外配置的么?

  • 代码中配置的应该是DSS_UART_TX,使用的P8脚,您所说的PORT3/PORT4是指 RS232-UARTA (emulated as Application/User UART COM port)  MSS_logger-UARTB (emulated as Auxiliary COM port)吗?引脚应该是不对的。

  • 感谢回复。这里的PORT3/PORT4是指,在PC的设备管理器中查看的可用端口。应该就是您所指的

    如您所说,代码中配置P8引脚为DSS_UART_TX.

    上述配置是代码中的默认配置,我也参考了toolbox中提供的demo,也DSS_UART_TX也是这样配置的,但是没有一个在DSS中使用了UART发送数据。

    《HardwareDesignCheckList Pinmux》中的P8角的记录,可以用作Trace_data

    《HardwareDesignCheckList SCH_checklist》中P8可以用作DSS logger.

    请问您所说的“引脚错误”是指什么,应该使用哪个引脚?

  • 测一下J5.4引脚,我看了一下原理图部分J5.4对应的是dss logger(AR_DP7/P8)

x 出现错误。请重试或与管理员联系。