This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV5013-Q1: DRV5013的EMC报告

Part Number: DRV5013-Q1


目前我在一个项目中需要用到霍尔,我准备选DRV5013BCEDBZRQ1这个型号,但是我在datasheet中看到它的ESD防护仅±2.5KV,有点低,想了解它是否可以承受接触放电±8KV。并想了解它的EMC相关测试报告,是否可以提供。此外,它是否可以承受抛负载5B的测试。

  • 通过接触放电测试,我假设您想要根据标准 IEC 61000-4-2 进行系统级 ESD 测试的规范。至于负载转储,我假设您需要设备符合 ISO-16750-2。我就这些规格咨询了我的同事,不幸的是,我们目前尚未对 DRV5013-Q1 进行这些特定测试。 因此我们无法确认他们是否会通过。 EMC测试报告,我们也没有。 不过,我们此设备没有已知的特定的 EMC 问题。