This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用PGA900 EVM完成了PGA900的固化,可以做到在评估板上断电重新上电后进行数据输出。我固化的程序比较简单,就做了一个P通道的AD转换并通过PGA900的UART输出。
但是当我使用自己画的板子,焊接上同一块PGA900芯片后,发现串口却没有输出,请帮我看看是不是我的原理图画的不正确。
因为我只用到了比较少的功能,所以无关的引脚我就没有接信号,只参考EVM的原理图接了5脚的电源输出,接地引脚,以及P通道的输入和UART的输出。但是目前板子并没有串口输出。
还是这块芯片,我从自己的板子上取下来后重新放回EVM,上电后依然没有串口输出。我在想会不会用风枪焊接PGA900时温度过高造成芯片的损坏。
这种图中的温度限制应该是运行温度吧?
对PGA900的焊接有没有温度要求,最高温度不能超过多少度之类的?
您好,
您实测AVDD和DVDD有电压输出吗,输出电压正常吗?
另外通过datasheet截图,可以知道UART 的TX和RX引脚与 SPI的MOSI 和MISO引脚共享。 默认情况下,这些引脚配置为 SPI 功能。 可以通过在 PIN_MUX 寄存器中将 1 写入 UART_SEL 位,可以将MOSI 和MISO引脚配置为 UART 功能。
上电时, UART 功能是被禁用的,UART 功能可以通过在 UAR_EN 寄存器中写入 1 到 UART_EN 位来启用。
是的,OP TEMP是运行温度
TI下面文档提供了回流焊最高温度260°C :