This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LDC1101: 我想问下这款IC最大能测距多少?及其对应的关键参数。

Part Number: LDC1101
Other Parts Discussed in Thread: XTR111,

你好TI,开发任务是电感式的位移传感器,目标是1~15mm的距离检测(测试标准片是st37钢),需要4-20ma模拟量输出,线性误差要求1%(准备用单片机和XTR111来转换)

1.现准备选型这款芯片,我想知道是否可以满足我的需求。

2.使用线圈电感(磁芯是铁氧体,利兹线绕制,70uH,Q值28)是自己绕线定制,关键参数是否是这个Rp,1~15mm位移情况下,只要Rp满足变化,IC是否就能输出对应的信号。

3.Rp值的范围是0.75KΩ~128KΩ?

4.LDC1101测试时能检测到的最远距离是多少? 满足Rp的范围就够了吗?

  • 如果无法满足我的要求,有没有其他芯片可以使用,TI能用于电感式测距的芯片最大距离能测到多远?

  • 我发现TI有个Coil Designer,我能直接按上面的参数输出一个PCB线圈来直接代替铁氧体,满足15mm之内的位移监测?

  • 您好,

    感应系统的感应距离主要基于传感器线圈的外径。 大多数 LDC 器件只能感应到传感器线圈直径的 50%。 超过 10 厘米的感应距离是不可行的。 请注意,靶离线圈越近,感应响应就越强。

    较大的线圈具有较大的感应距离。 应使用线圈的最大可用面积,除非这将使线圈大于目标。 线圈的尺寸应与靶和线圈之间的距离成两倍。 各种 LDC 设备可以支持直径在 3mm 到 5cm 之间的线圈。

    下FAQ链接提供了电感传感器的常见问答,您可以从这里着手设计:

    e2e.ti.com/.../faq-inductive-sensing-faq---frequently-asked-questions