This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PGA460-Q1: P1_THR_6 Register

Part Number: PGA460-Q1


  Preset1 Threshold L1 level只有5位怎么设置成200呢

  • 您好, 是的,对于TH_Px_L1- TH_Px_L8 只有 5 位长,可以设置最多 31 个值。 它们的分辨率是 8 LSB,可以设置的值介于 0-248 之间,它们增加了 8 倍。 例如, 31*8=248 , 20*8=160 ,如果您将阈值设置为 200 ,则可以执行此 200/8=25 ,因此需要输入到寄存器的值将为 25 (0b11001)。 如果您需要设置不是8倍数的值 (例如 100/8=12.5) ,则您需要向上或向下舍入,具体取决于哪个值最适合应用, 12*8=96 或 13*8=104。