This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] AWR1243BOOST: 如果电路板未启动或 COM 端口不可见,会发生什么情况?

Part Number: AWR1243BOOST


问:如果电路板未启动或 COM 端口不可见,会发生什么情况?   

  • 答:请按照以下调试步骤操作:

    1. 所用的电源应能够应对 EVM 的电流需求。我们建议使用 5V 电源,该电源应具有大于 2.5A 的负载电流能力和良好的线缆质量。
    2. 如果确定已满足条件 1,但电路板仍然无法正常工作,下一步将是检查各个电源轨。尝试在去耦电容器的器件附近探测 3.3V、1.2V、1.8V 和 1.3V 电源,确保所有电源的电压正常(请参考原理图)
    3. 如果用户施加了过电压,可能会使保险丝熔断或损坏 PMIC,则电路板可能无法工作。要对此进行测试,请参阅下面的主题:e2e.ti.com/.../806623