Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AWR1243, TIDEP-01012, UNIFLASH
问:SOP-2 和 SOP-4 有什么区别?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问:SOP-2 和 SOP-4 有什么区别?
答:SOP(电源感应)是毫米波传感器用于识别器件加电模式的一种机制。
SOP-2 是毫米波传感器的开发模式,它旁路掉 ROM 里的映像文件,所有内核都不会加电。
在毫米波传感器 EVM(例如 AWR2243BOOST)上,用户需要在 SOP0 和 SOP1 接头引脚上设置跳线(并按 NRST),以使器件处于开发模式。mmWave Studio 使用此模式,它通过 RS232 线将 MSS 和 BSS 固件(来自 RF_eval 目录)加载到器件,并使内核手动加电 (unHalt)。此模式不适用于单芯片器件(例如 xWR1642、xWR1843、xWR6843 等)的用户应用开发
使用 mmWave Studio:在 SOP-2 模式下通过 RS232 加载固件后,器件可以通过 SPI 侦听任何命令,可以与 SOP-4 模式一样有效工作。但这里加载了整个映像,而在 SOP-4 模式中,仅对加载的内容打补丁。器件配置的 SPI 通信主要用于 AWR1243/AWR2243 器件(在 SOP-2 和 SOP-4 中),SOP-2 中的其他器件(xWR1642、xWR1843、xWR6843)仅使用 mmWave Studio。
注意:使用级联设置 TIDEP-01012 时,即使使用 mmWave Studio,也只能使用 SOP-4 模式。使用此电路板时,TDA2x 处理器在 PC 和 AWR 器件 之间使用,因此 SOP-2 模式不能与此设置一起使用。
现在, SOP-4 是功能模式,ROM(+补丁)或应用程序会在此模式下执行。在 SOP-5(刷写模式)中使用 UniFlash 工具将应用或固件二进制文件刷写至器件后,器件在 SOP-4 模式下执行。在 BOOST EVM 上需要单跳线(在 SOP0 接头引脚上),以使其处于 SOP-4 模式,如果客户板中需要,也是如此。
SOP-5:刷写模式将应用程序映像或补丁(MetaImage 二进制格式)刷写到毫米波传感器的 sFlash。xWR EVM 板的 SOP2 和 SOP0 接头引脚上的 EVM 跳线。
注意:EVM 上的 器件 SOP 模式和接头引脚名称 (SOP0/1/2) 可能会稍微引起混淆,因此请注意。