This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMP91000: LMP91000 化学测试模式确认

Part Number: LMP91000


帮忙确认下LMP91000是否支持I-t,CV及DPV等电化学测试模式。是否支持这3种模式。(I-T曲线也可以叫记时电流法、CV表示线性伏安法、DPV表示循环伏附件3(1).docx

  • 您好,

    LMP91000 是一种可编程模拟前端( AFE) ,用于微功耗化学传感应用。 LMP91000 设计用于 3 导联单气体传感器和 2 导联电化学电池传感器,用于根据工作电极的增量电流检测气体浓度的变化, LMP91000 产生与电流成比例的输出电压,可以实现 5µA 至 750µA 满量程电流范围的转换。

    在您的应用中有电化学传感器连接到LMP91000  CE-RE-WE管脚吗?您需要检测的电流范围是多少?