关于温度补偿和电压影响。
1.温度补偿问题
从曲线看,A1的灵敏度随温度升高而升高,A4的灵敏度基本无变化,这是说A1有温度补偿,而A4没有温度补偿吗?
2.输入电压影响问题:
这个曲线是说明输入电压对灵敏度的影响吗?可以看到A1随电压的变化较大,A4基本无变化,我可以理解为我选择霍尔芯片时应该选择A4这种受电压波动比较小的霍尔元件吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于温度补偿和电压影响。
1.温度补偿问题
从曲线看,A1的灵敏度随温度升高而升高,A4的灵敏度基本无变化,这是说A1有温度补偿,而A4没有温度补偿吗?
2.输入电压影响问题:
这个曲线是说明输入电压对灵敏度的影响吗?可以看到A1随电压的变化较大,A4基本无变化,我可以理解为我选择霍尔芯片时应该选择A4这种受电压波动比较小的霍尔元件吗?
1. 所有四个器件实际上都设置为相同的温度补偿
斜率的差异与每个的灵敏度差异有关。 例如,A1 的灵敏度为 100 mV/mT,因此需要漂移 0.12 mT/C。 另一方面,A4 的灵敏度为 12.5 mV/mT,因此输出的变化幅度仅为 0.014 mT/C。这种补偿是为了抵消预期的 -0.12%/C,这是 NdFeB 磁体的典型特征。
2. 第二个图中显示的效果与 DRV5055 的“比率”特性有关。 这里发生的情况是,无论电源电压如何,器件都将保持相对恒定的输入 BL 感应范围。
也就是说,当 Vcc = 3.3 V 或 Vcc = 5V 时,21-22 mT 将产生满量程输出电压。 使用相同的 Vcc 作为 DAC 的满量程参考将有助于产生一致的转换结果,而不管 Vcc 变化如何。 同样,此斜率与灵敏度和维持此行为所需的更改有关,因此我们看到与 A1-A4 不同的行为。
所有 Z1-Z4 封装变体都经过调整以具有 ~0 mT/C 温度补偿。 A4 确实有 0.12%/C 的漂移,但这代表了一个小的上升趋势,其中 Z4 将完全持平。 零温度系数器件的目标是让您在您的系统中考虑到这一点,因为只有 NdFeB 型磁铁会漂移这个值。此外,如果磁铁或传感器没有受到温度应力,那么正常的温度补偿将不正确。 在这些情况下,建议使用Z 版本器件。
第二个问题请参考BL规范。 我引用了 A1 版本的器件,其中 5V 的 BL 为 21 mT,3.3V 的 BL 为 22 mT。BL 可以通过检查器件的线性输出范围,然后计算驱动到该最大值所需的指定电压下的所需输入来确定。 因此,通过调整相对于电源电压的灵敏度,输出电压与满量程电压的比率应保持相对恒定。
这里的想法是,如果 DAC 的参考电压得到很好的调节而 DRV5055 没有得到很好的调节,只需要对 Vcc 进行调节。如果 DAC 也使用与参考电压相同的未调节 Vcc,那么灵敏度的变化将有助于保持 DRV5055 的恒定 %FS 输出电平。 将恒定的 %FS 输出馈入 DAC。 这使得 DAC 的输出在电压下降或电池电压衰减时更加可靠。
这里的另一个好处是它通过使用 Vcc 允许的最大值来帮助最大化器件的 SNR。 使用 5V 电源可实现最佳 SNR,但始终需要 5V 输入可能过于严格,并且会妨碍只有 3.3V 可用的应用。 比率响应允许用户选择 Vcc 以适合自己的系统设计,噪声的影响在更高的电源电压下会更低。