Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
Hi,
有个疑问如下:
1.我们目前工程使用脚本生成的BIN文件,具有三个core id。在uniflash,偏移规则如下:
请问如果只有一个合并后的BIN文件,但是具有三个core id, MSS+DSS+BSS。也是会自动遵循三个meta imag偏移规则吗?
2.如果遵循,请问我可以把SBL+MSS+DSS+BSS生成一个BIN文件吗,那么SBL和MSS也会自动偏移,而不是连续吗?
3.按照目前BootRom的偏移规则,是不是软件的rom不能超过512KB?
4.目前我使用uniflash 下载了合并后MSS+DSS+BSS,可以正常运行。这时候外部Flash的Memory Layout是怎么样的?BIN文件的MSTR信息也会被下载到SPI Flash吗?
5.RPRC start address 和size 分别占用几个Byte,按照U32和生成的BIN文件对应不上。