问:我无法使用 Uniflash 工具刷写 EVM?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
答案:
1.请确保在 EVM 上设置了正确的 SOP 跳线(SOP0 和 SOP2)以使器件处于刷写模式。设置跳线后执行下电上电,然后再开始使用 Uniflash。
2.请确保 Uniflash 的“Settings & utilities”选项卡中的 COM 端口号正确。此 COM 端口应与“XDS110 Class Application/User UART”端口号相同。
3.如果 Uniflash 无法访问 COM 端口,请断开并重新连接 USB 电缆。
4.检查电源是否符合规格。(5V ~3A)
5.如果 Uniflash 在上一阶段中崩溃或被强制关闭,请尝试从 TaskManager 中终止这些进程(“DSLite.exe”和“Python**”),然后重新启动 Uniflash GUI。[TODO] 查找第二个进程名称。
6.尝试在不同的 PC 上使用 Uniflash。(如果上述操作无法解决问题)
7.如果使用的 Uniflash 为旧版本,请更新为最新版本。
相关主题 -
e2e.ti.com/.../740576
e2e.ti.com/.../824004
e2e.ti.com/.../658153