问:使用 mmWave Studio 和毫米波传感器器件时需要采取哪些准备措施?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问:使用 mmWave Studio 和毫米波传感器器件时需要采取哪些准备措施?
1.由于 mmWave Studio 通过 SPI 来配置毫米波传感器,因此应准备好硬件连接。
a. 对于 xWR1642/xwr1443/xwr1843 器件:将 BOOST EVM 与 DCA1000EVM 或将 BOOST 与 DevPack 叠加连接,然后通过两条 USB 线缆连接到 PC。
b. 对于 IWR6843ISK,需要三个电路板 (IWR6843ISK + MMWAVEICBOOST + DCA1000EVM)与 PC 连接并相互连接。
2.通过在 SOP0 和 SOP2 插头引脚上放置两个跳线,可在 SOP-2(开发)模式下配置器件。
3.将单独的电源适配器连接到 DCA1000EVM,并用 MIPI 连接器线缆(蓝色,随 DCA1000EVM/DevPack 一起提供)将 DCA1000EVM 与 BOOST/DevPack 连接起来。
4.在 DCA1000EVM 上,确保电源开关位于 DC_JACK_5V_IN 侧。
5.DCA1000EVM 和 PC 通过以太网连接,PC 和 PC 配置静态 IP 地址(遵循 DCA1000EVM 用户指南 http://www.ti.com/cn/lit/ml/spruik7/spruik7.pdf)
6.安装 32 位 Matlab 运行时引擎,版本完全相同,都为 8.5.1。
7.安装 FTDI 驱动(最新版本见 http://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-SDK/03_03_00_03/exports/ftdi_driver_2_12.zip)
8.完成所有硬件连接后,在 PC 设备管理器中,它应该枚举总共 6 个 COM 端口:4 个来自 DCA1000EVM/DevPack 的 COM 端口和 2 个来自 BOOST EVM 的 COM 端口。
9.只有在所有电路板都连接到 PC 后,才能打开 mmWave Studio GUI。
10.在使用 mmWave Studio 之前使用 UniFlash 擦除器件闪存。
11.mmWave Studio 可以把器件配置成 SOP-2(开发模式)或 SOP-4(功能模式)。在 SOP-2(开发模式)下,它需要将两个单独的固件加载到器件 (<mmwave studio>\rf_eval_firmware),但在 SOP-4(功能模式)下,只有一个固件 (*metaImage.bin) 文件,但来自 <mmwave DFP>\firmware 路径。在这两种情况下,都需要擦除器件闪存。
参考主题 – e2e.ti.com/.../3288357
12.在 SOP-4 模式下,应在连接 SPI 之后加载固件,而在 SOP-2 模式下,应在连接 SPI 之前、连接 RS232 之后加载固件。
13.有关更多信息,请参考 mmWave Studio 用户指南。