TI的工作人员您好:
我在使用AWR2243级联开发板 中的matlab TXBF matlab example 使用过程中遇到了一些问题。
(1)在AWR2243级联板子 BF模式下载时,不仅仅需要mmstudio 同时需要经过matlab中的datacputure.m进行协助配置。 这里面在配置时用到了2个校准文件,如图(1)所示

图1
这两个文件中 phaseMismatchCalibration.mat是MIMO校准时也用到的文件。 关于这个文件 在mim发射配置时是否也要用到?
(2)在BF模式下的matlab中的signalprocessing.m文件中,程序开始对calibrateResults_high,mat进行了调用,并提取了里面的相关矩阵分别是:
PeakValMat
RangeMat
BF_MIMO_ref
如图

其中BF_MIMO_ref在后面2FFT后用到了 ,但是PeakValMat和RangeMat并没有看到在哪里用到,请问这两个校准矩阵的用处和意义是什么?