TI的工作人员您好:
在AWR2243 4芯片级联板子中 有Self-Calibration自校准 和 BF模式中的 TX Phase Shifter Calibration 发射相位偏移校准 两种校准,对于这两种校准我存在一些疑问:
1、Self-Calibration自交准 和BF中的TX Phase Shifter Calibration 的关系是什么?两者是包含关系 还是分开各自校准?在自交准中包含 ADC 温度 等多个校准,其中有一个是 TX Phase Shifter Calibration,这里是否与BF模式里面的相位校准是否一样?
2、在进行自交准中 运行 Rfinit calibrationss时 需要关闭 Rx IQ mismatch, Rx gain calibrations, and phase shifter,如下图1所示。(1)那么这三个应该在什么时候校准 校准条件和方式是什么? (2)在图2中指出这三个需要一个“工厂校准” ,这个是什么意思? 是否需要校准还是可以忽略?

图1

图2