Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, IWR1443,
之前已经看过了几乎所有的TI相关技术手册,并没有提及怎么使用两个AWR1843 BOOST进行双基雷达试验,如何实现一个板卡发射信号,另一个板卡只接收信号呢?
使用mmWavestudio能否实现?需要用CCS改驱动代码吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
之前已经看过了几乎所有的TI相关技术手册,并没有提及怎么使用两个AWR1843 BOOST进行双基雷达试验,如何实现一个板卡发射信号,另一个板卡只接收信号呢?
使用mmWavestudio能否实现?需要用CCS改驱动代码吗
感谢回复,帖子很有帮助,看过之后我还有一些疑问想请教下,如果理解有误请指出:
1.首先,帖子中是以IWR1443为例说明的,使用AWR1843BOOST时有哪些需要改动
2.帖子中提到需要将发射信号的板卡设为主板(master),接收信号的板卡设为从板(slave),slave需要接收SYNC_IN信号以保持和master的同步,这是否需要将master的同步信号发射引脚与slave的SYNC_IN接收引脚进行物理上的连接。
3.能否使用两台电脑分别配置master和slave,目的是使两个板卡能够在工作时相距较远的距离
你好,
TI毫米波使用的是FMCW,发射和接收在同一个芯片上,接收侧需要和发射信号做混频,从而获得中频ADC信号。如果是两片独立的雷达,发射和接收信号没有相关性/同步,这样得到的中频信号应该是没有办法使用的。
你可以看看FMCW的培训视频:
感谢回复,
使用两片XWR 1843BOOST的话,是否有实现方法呢,比如:
两个板卡同时发射信号,对接收板卡的发射天线进行屏蔽,使接收板卡只能接收到另一个板卡发射的信号
此外,有关mmWavestudio里frame config中的硬件触发方式,想听您具体讲解一下
你好,
同时发射,但相位也无法同步。这也是为什么AWR2243P级联的时候需要master提供20GHz LO到lslave device。