在使用FDC2114EVM与官网软件进行测试的时候,发现按照datasheet所说将电压控制在1.2到1.6V之间的情况下,调整Current Dirve的大小会引起LC震荡频率即测量电容值的变化,这是正常的吗?如果不是,是我哪里出了问题?目前使用的是单通道模式,计算了转换时间等参数,设置值远大于最小值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,调整Icurrent大小,震荡频率应该是不变的,因为改变current driver的大小,改变的是震荡幅度的大小, 如果L和C是常数,那么频率应该是不变的。
您好,您不是使用的FDC2114的EVM板吗?另外,可以参考下面的两个公式,对于sensor的频率来说,sensor的容值是对着sensor的频率变化而变化的,sensor的频率又和CHx_FIN_SEL,output_gain, offset寄存器配置的offset值以及转换结果都有关系。