我们在增加采样点的时候,发现AWR2243和相应配套的DSP,不支持1024个的采样点,这时我们不得不考虑延时采样的方法,在延长相应ADC_Start_time 和end_Time后,发现采样的区间还是全部,我们希望只在后半段开始采样,请问有相应的方法可以实现吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在增加采样点的时候,发现AWR2243和相应配套的DSP,不支持1024个的采样点,这时我们不得不考虑延时采样的方法,在延长相应ADC_Start_time 和end_Time后,发现采样的区间还是全部,我们希望只在后半段开始采样,请问有相应的方法可以实现吗?
AWr2243 支持 1024 个样本。限制可能来自使用的 DSP。
您能否详细说明“仅在后半段采样”的含义?能否详细说明您要实现的配置是什么以及您面临的问题是什么?
我们推测是限制于DSP,至于延时采样,可以理解为,当斜率和采样时间设置好后,假设MIMO后处理的雷达显示距离为100米,我们希望采样点在后50米,而不是全部的100米。
我们以为只需要将开始采样时间和结束时间相对应的往后推迟一点可以实现上述的情况,发现实现不了,请问该如何实现?
更改采样点不会改变被测量物体的范围或距离。 线性斜率和采样持续时间负责设置可测量的最小和最大范围。 请问您希望观察或测量的最小和最大范围是多少?