This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TMP61: 模拟与数字传感器,我应该选择哪一个?

Part Number: TMP61
Other Parts Discussed in Thread: TMP112, TMP117, TMP1075, LMT01, LMT87, TMP235

问:模拟与数字传感器,我应该选择哪一个?

  • 答:

    差异:具有模拟输出的温度传感器(例如 TMP235、TMP61 或 LMT87)使用传递函数来确定温度。具有数字输出的传感器(例如 TMP112、TMP117、TMP1075 或 LMT01)不需要系统知道或对内部模拟传递函数编程,即可确定温度。

    用法:具有模拟传感器的系统需要 ADC 将其输出数字化,并使用基于查找表或多项式的方程(二者都在软件中)来确定温度。数字传感器已经将所测得的温度生成数字化输出,可通过数字接口(例如 I2C)读回。

    校准要求:对于模拟传感器,可能需要校准 ADC 的增益和失调以实现所需的系统精度。由于系统温度精度在很大程度上取决于 ADC 基准误差,因此数据表中无法保证系统温度精度。

    数字传感器无需校准即可获得数据表中保证的精度。

    一般指导:按照一般经验法则,由于数字温度传感器的系统集成复杂性较低且开箱即用性能较高,因此在几乎所有情况下都是首选。在例外情况下,可能无法使用数字传感器,而需要模拟传感器,如缺少合适的可用数字接口总线或成本受到限制时

    此登录页面是一个很好的起点,因为它涵盖了我们提供的整个温度检测产品组合(模拟、数字、开关和我们的新线性热敏电阻系列,后者可用于替代 NTC): 

    http://www.ti.com.cn/zh-cn/sensors/temperature-sensors/overview.html