This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] AWR1843: 毫米波传感器检测两个静态物体

Part Number: AWR1843


问:AWR1843 毫米波传感器检测两个静态物体?

  • 答:

    下面是对两个静态物体的检测的总结。检测结果依赖于这些物体的天线、算法和反射率

    根据使用的天线,雷达数据可能包含以下信息:范围、速度、角度。

    如果物体是静态的,则速度信息无法用于区分物体,因为两个物体具有相同的速度(它们在zero doppler bin中)

    因此,如果物体是静态的,我们只能用范围和角度信息来区分。

    如果两个物体处于同一范围,范围信息就不能区分它们,因为这两个物体的范围相同。

    这样,可用的就只剩下角度信息。

    使用角度信息区分物体将取决于多个因素

    1) 天线角分辨率(请参阅定义该分辨率的其他主题)

    如果两个物体之间的角度小于天线角分辨率,则雷达将无法使用基于 FFT 的传统处理链检测两个物体。它可能能够使用更高分辨率的算法(例如 MUSIC)进行检测。

    如果两个物体之间的角度大于天线角分辨率,那么我们必须考虑以下因素

    2) 处理链是否支持对同距离库(相同距离)的多峰值检测?

    TI 提供的一些算法仅检测同距离库的一个峰值(物体)。其他一些算法支持多峰值检测。如果该算法不支持多峰值检测,则即使两个物体之间的角度大于天线角分辨率,也无法检测到两个物体。

    如果该算法支持多峰值检测,那么我们需要考虑以下因素

    3) 这两个物体的相对 RCS 值是多少?

    RCS 值决定物体反射的信号强度。如果我们尝试检测的两个物体的 RCS 差别很大,这意味着其中一个物体的反射效果比另一个物体强很多。在这种情况下,在 FFT 处理中,较高的 RCS 旁瓣可能会屏蔽较小的 RCS。在这种情况下,无法使用该算法检测两个物体。

    为了检测具有不同 RCS 的两个物体,我们可能需要使用波束形成算法。