This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 无法使用毫米波演示可视化工具获取图



问:无法使用毫米波演示可视化工具获取图

  • 答:

    • 兼容的应用(毫米波演示)应该在毫米波传感器上运行,并且它应该采用可视化工具支持的 SDK 版本和器件类型。
    • 如果发送配置命令未调出“console message”窗口,则
      • 首先检查是否以正确的波特率将正确的 COM 端口连接到 CFG_PORT 和 DATA_PORT。
      • 断开 COM 端口与可视化工具的连接,尝试使用串行终端工具(如 TeraTerm)连接 CFG_Port,然后按 Enter 键,应看到提示“mmwDemo:/>”。尝试对该提示发出“version”命令,它是否恢复正确的版本?
      • 在发送任何 cfg 命令之前,可视化工具会在后台发送“version”命令以了解匹配的版本。如果它通过data_port没有得到应用程序的响应或者是不支持的版本,则它不会继续发送 cfg 命令。因此,请在串行终端上检查“version”命令。
    • 接下来,假设可视化工具能够发送所有 cfg 命令,但仍无法获取任何图
      • 再次返回 TeraTerm 连接,但这次以相同的波特率连接两个单独的 COM 端口(CMD_Port 和 Data_Port)。
      • 通过 TeraTerm (CMD_PORT) 从 *.cfg(在 mmw 演示配置文件文件夹中)逐一发送所有 CFG 命令,并检查是否所有命令都返回 DONE 消息。
      • 最后,当您从同一 TeraTerm 控制台发送 sensorStart 命令时,您应该会在另一个控制台 (DATA_port) 上看到一些数据出现(可能无法读取:二进制目标结果数据)。这样就证明了器件正常并通过 Data_port 输出object数据,而可视化工具连接或执行存在某种问题。
      • 在此步骤中,尝试使用其他浏览器或 PC 打开可视化工具。或者重新安装 TICloudAgent 扩展。