使用IWR1843Boost配合DCA1000EVM能否达到实时采集数据到pc,然后在matlab上实时处理成像形成空间曲面?
目前使用的软件mmWave Studio 2.1.1.0 和MATLAB Runtime Engine v8.5.1 ,请问参数应该如何配置?我按照说明书mmwave_studio_user_guide.pdf进行初步参数设置,目前能检测出一个点和两个点。我想进行连续多点检测形成空间曲面,请问应该怎么做?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前使用的软件mmWave Studio 2.1.1.0 和MATLAB Runtime Engine v8.5.1 ,请问参数应该如何配置?我按照说明书mmwave_studio_user_guide.pdf进行初步参数设置,目前能检测出一个点和两个点。我想进行连续多点检测形成空间曲面,请问应该怎么做?谢谢!
采样点的个数如何进行设置?实验中我需要尽量采集多的点,进行点与点连线,最终构成空间曲面。目前studio界面只显示了两个点,请问该如何解决?
对空间进行扫描后,存储的数据都包含那些信息,能否解析成三维坐标?
你好,
你可以尝试降低后处理的cfar门限,但是可能导致虚假目标的出现。
请问生成的.bin文件是扫描过程中生成,还是扫描结束后生成?雷达运行30秒左右,生成的.bin文件有700M,能否设置文件的大小来满足存储需求?
我在进行无限帧率连续扫描的时候,应该如何读取.bin文件的数据?
根据.bin文件的二进制数据信息,能否通过代码转化成每个点坐标的三位空间信息?
你好,
芯片射频信号发射后遇到目标反射回来,芯片接收到反射信号,经过混频器,得到中频信号后进行AD转换。
我之前已经回复:mmwave studio的后处理都是先存储数据到PC,然后离线处理的。
目标的三维信息可以通过径向距离,水平估计角度和垂直估计角度折算出来。
你好,;
下面的帖子里有个开源的例程,你看看是否有帮助。我这里没有尝试过。