问:您可以使用不同的线圈尺寸、线圈频率、目标尺寸和材料进行电感式检测,那么,与目标的理想距离是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问:您可以使用不同的线圈尺寸、线圈频率、目标尺寸和材料进行电感式检测,那么,与目标的理想距离是多少?
答:
电感式检测依靠的是电感式传感器产生的电磁场与导电物体表面感应电流之间的相互作用。需要注意的是,目标离电感式传感器越远,目标表面感应的涡流就越少。由于距离的原因,目标只能捕获电感式传感器产生的一小部分电磁场。由于电磁场线是由电感式检测线圈生成的,因此产生的磁场与电感式传感器的直径成正比。目标的理想距离取决于电感式传感器的直径,可按照传感器直径的百分比进行计算。
通常情况下,在距离为 20% 或更小时,将会实现高灵敏度,并能检测微米级变化。在距离为 21% 到 100% 时,具有可检测性,但灵敏度和测量分辨率会受到影响。超过 100% 就超出了建议的检测范围。
例如,如果我们的线圈直径为 20mm,那么可实现高灵敏度的目标理想距离是离电感线圈最多 4mm。5mm 至 20mm 范围将保持可检测性,但灵敏度会降低。20mm 以上将超出建议的检测范围。
如需更多信息,请参阅以下文档: