This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMP117: 读物TMP117温度时,出现异常

Part Number: TMP117

TMP117设置ADD0接V机地址为10010010 、01h 、0E、1C时,如图

Read Word Command Timing Diagram设置如下,串口读取温度时。每次读取十六位XXFF时,温度值固定在XXFF阶段停留1-2分钟后,才会改变,请问一下是什么原因

  • 您好,您是配置的连续转换模式对吧?

    Continuous Conversion Mode的话,每次转换周期包括有效转换周期和standby 周期。

    datasheet中有描述: Every conversion cycle consists of an active conversion period followed by a standby period。

    而active conversion period和standby period都是可以通过配置寄存器配置的。寄存器01h的AVG和CONV bit 您是如何配置的?

    AVG表示的是在更新温度寄存器值之前收集的几次转换结果的平均值,而CONV指的是每次转换的standby 时间,CONV参考Table7-7.

    您看下这两个值是如何配置的?

  • 寄存器01h的AVG配置的00    

    CONV bit 您是如何配置的是100

  • 您好,抱歉,不知您的问题解决了没有?

    您参考下这篇应用手册,其中有介绍各种不同应用下的测量要求以及如何影响温度响应时间:
    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/snoa986a/snoa986a.pdf

    如有问题,再讨论。