This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] AWR1843: 我可以在 AWR1843 DSP、ARM R4F 或硬件加速器上运行 mmwavelib 函数吗?

Part Number: AWR1843


mmwavelib 由毫米波 SDK 演示中使用的一组雷达信号处理函数组成。

mmwavelib 作为毫米波 SDK 的一部分,在“C:\ti\mmwave_sdk_03_##_##_##\packages\ti\alg\mmwavelib”中提供

mmwavelib 提供了 C 源代码,并且提供了 makefiles以在 C67x 库中构建 src 代码。

C674x DSP

因此,“mmwavelib 函数能否在 xWR1xxx 和 xWR6xxx 传感器系列中的 C674x DSP 上运行?”问题的答案是肯定的。

ARM R4F

在 ARM R4F 上运行 mmwavelib 会怎么样?mmwavelib 函数是否可以在 xWR1xxx 和 xWR6xxx 传感器系列中的 R4F ARM 上运行?

为了回答这个问题,需要了解用于实现 mmwavelib 函数的 C 代码。

为了优化执行速度,大多数 mmwavelib 函数都是使用 C674x 编译器内联函数实现的。这意味着无法使用其他编译器构建此代码。

因此,答案是“否”,mmwavelib 函数不能在 ARM R4F 上运行

硬件加速器

mmwavelib 函数能否在 xWR1xxx 和 xWR6xxx 传感器系列部分器件中的 HWA 上运行?

硬件加速器具有与标准 C 代码和 C674x 内联函数不同的编程模型。

因此,答案是“否”,mmwavelib 函数不能在 HWA 上运行。