TI的工程师您好
我在走读官方示例的DEMO —— AWR16xx_dss_nonOS时,想问一下从 MSS 经过串口传输到PC的数据中 ,下方代码结构体中的 uint16_t rangeIdx; 变量的意义是什么?
/*!
* @brief Detected object estimated parameters
*
*/
typedef volatile struct MmwDemo_detectedObj_t
{
uint16_t rangeIdx; /*!< @brief Range index */
int16_t dopplerIdx; /*!< @brief Doppler index. Note that it is changed
to signed integer in order to handle extended maximum velocity.
Neagative values correspond to the object moving toward
sensor, and positive values correspond to the
object moving away from the sensor */
uint16_t peakVal; /*!< @brief Peak value */
int16_t x; /*!< @brief x - coordinate in meters. Q format depends on the range resolution */
int16_t y; /*!< @brief y - coordinate in meters. Q format depends on the range resolution */
int16_t z; /*!< @brief z - coordinate in meters. Q format depends on the range resolution */
} MmwDemo_detectedObj;
另外 我看到 在demo的介绍文档中有如下解释 是意味着我可以使用这个公式进行距离的计算吗?我算出来的和真实的距离并不一样。

最后 能不能根据上述代码 X的坐标和Y坐标的值(int16_t x;int16_t y;int16_t z;)使用公式sqrt(x^2+y^2+z^2)进行计算?