Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM,
从此界面导入的json文件,在配置AWR1843+DCA1000EVM时会出错,比如json里面写了COM6端口,但是实际自动连接时还是默认连接COM3端口,导致连接错误
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
从此界面导入的json文件,在配置AWR1843+DCA1000EVM时会出错,比如json里面写了COM6端口,但是实际自动连接时还是默认连接COM3端口,导致连接错误
json文件是第一次配置完成后导出的吗?
请问是否参考过:
20.3 mmWave Device JSON Operations
是的,第一次配置完成并成功采集过数据,导出了JSON文件。但是后面用这两个JSON进行自动配置会报错,端口不会自动更改
你好,
是否有尝试过使用LUA脚本?
C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\Scripts\Automation.lua,DataCaptureDemo_xWR.lua
您好,请问Lua脚本里面的内容参数需要自己手动修改吗,还是可以自动生成? 还有这个Lua脚本和使用JSON自动配置是一样的吗?
你好,
LUA脚本不是自动生成的,你可以根据现有的脚本修改你需要的配置出来。
好的,我尝试一下。那导入JSON自动配置为什么会不成功呢,默认端口不会自动更改,我尝试过手动先更改为Application/User端口,然后再导入JSON配置还是会出错
你好,
我尝试保存了一个xxx.setup.json文件,import并setup,在output串口里看到的确是使用了修改后的串口。没有复现你的问题。请问你使用的mmwave studio是2.1.1.0么?但是我后面下载firmware的时候还是有问题。
我使用LUA都是很正常的,建议使用LUA。
是这样的,我尝试过手动更改GUI界面的默认端口后再导入JSON文件,后面下载固件也是出错了,可能mmWave studio自动导入JSON还是有BUG。我后面尝试了Lua脚本,按照所需配置更改了脚本,现在已经可以通过命令行正常配置了,感谢您的帮助!