你好,想问一下,当我No of Chirp Loops设置为128时,一个frame就会出现128个chirp吗,通过示波器观察frame感觉对不上,想知道一个frame内chirp数目和No of Chirp Loops有什么联系呢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,想问一下,当我No of Chirp Loops设置为128时,一个frame就会出现128个chirp吗,通过示波器观察frame感觉对不上,想知道一个frame内chirp数目和No of Chirp Loops有什么联系呢。
No of Chirp Loops是循环start chirp TX 至 end chirp TX 这样的序列,一个frame内chirp数目也和start chirp TX / end chirp TX 的配置有关。
1.关于一个frame内chirp数目,有具体说明吗。
一个frame内chirp数目也和start chirp TX / end chirp TX 的配置有关。
2.不太理解:chirp不是应该在frame内循环吗,如果分布于几个frame,那No of Chirp Loops指示有什么意义呢。
No of Chirp Loops是循环start chirp TX 至 end chirp TX 这样的序列
2.不太理解:chirp不是应该在frame内循环吗,如果分布于几个frame,那No of Chirp Loops指示有什么意义呢。
一个frame中chirp数目:(End Chirp - start chirp + 1) * number of chirp loops
end chirp和start chirp 您指的是上位机的哪个指令框呢
我们平时配置的start chirp tx=0,end chirp tx=0,nunber of chirp loops=128,但是通过示波器抓下来,一个frame内的chirp数量并不是128,您知道这个还可能跟什么有关系吗。
抱歉由于个人原因休假现在才给您回复。
能否详细说明一下您抓取的数据。
目前发现,当采用mipi传输数据时,DDR时钟设为300M时,示波器抓到的frame数据,是包含N个chirp的(和上位机设置相符);但是当DDR时钟设置为300M以下时(150M、225M),示波器抓到的frame数据里包含的chirp数远小于上位机设置的N。
Yitong,
请问你是如何配置参数的,是通过mmwavce studio还是你自己的应用程序?如果是自己的应用程序,根据下表确认HISCLKRATE_CODE参数是否配置正确。

另,请问你现在每秒的吞吐的数据量是多少?你设置的300M以下DDR时钟是否能满足吞吐的要求?
是通过mmwave studio上位机配置。目前一个frame在20ms或40ms,设置300M以下的DDR时钟,现象跟上位机不匹配。
你好,
ADC数据吞吐是和你的射频配置相关。请你自己计算一下数据吞吐。
你是否有尝试过加大frame peirod,例如100ms,500ms,配置300Mhz一下DDR时钟,输出有变化么?
另,为什么要测试低速的CSI呢?