This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

HDC2080: HDC2080 I2C无法正常通讯

Part Number: HDC2080


发送从机设备地址,有ACK响应,继续发送寄存器地址,此时无ACK响应

  • 您好,您详细说一下吗? 是每个寄存器地址发送完之后都收不到ACK吗?

    时序附上我这边看下。

  • 下午好,是发送每个寄存器地址都无ACK应答 ,这是时序图,麻烦帮忙看看,谢谢!

  • 好的,还在,我看下您的时序图哈。

  • 好的,这很奇怪,如果需要电路图我也可以发给你

  • 从机地址1000000,最后一位为0,说明是写。

    然后我看了下ACK之后,寄存器地址为0x00,可是这个寄存器是只读寄存器。0x00-0x03都是只读寄存器。您尝试配置其他可写的寄存器再试试呢 。

  • 读的时序是:SA(W) + REG + SA(R),所以是先发送写的地址,之后再发送读地址。尝试过所有寄存器地址,都是NACK

  • 那如果先写,后读的话。时序应该这样的: Start--slave address(W)——ACK——RegisterAddress---ACK---data---ACK---Repeat start———slave address(R)--ACK--Register address--ACK---Data---NACK---Stop

    那目前先不说写完后读的时序 ,只是先进行写的时序,从机地址Start--slave address(W)——ACK——RegisterAddress---ACK---data---ACK-这个过程,再Register Address之后就没有收到ACK对吧?

    另外,就是HDC2080上电稳定之后,至少需要等3ms的delay,在进行I2C通讯。这个上电时序保证了吗?

  • 是发送Register Address之后就无应答了,确保是上电稳定之后再通讯的,目前板子没有跑程序,就只是在测试I2C通讯

  • 如果上电没问题,那么建议在从机地址收到ACK之后,先写0x0E=00,使得器件进入normal operation mode。

    麻烦您写0x0E地址之后,把时序附上,我这边再看下。

  •             

    早上好!

    上图是往0x0E中写0x00的时序图,仍然是寄存器无ACK应答,电路图也附上,请帮忙看看,谢谢!

  • SDA和SCL都通过上拉电阻上拉到VDD了吗?这两个引脚是开漏输出,需要上拉。

  • 已经上拉了的,I2C总线上挂了几个从设备,其他通讯都是正常的,可以排除I2C的问题,实在是不知道为啥了....

  • 是的,一般从机地址能收到ACK的话,不会因寄存器地址收不到ACK的。

    总线上挂接了几个从设备?方便断开下,单独测试下HDC2080吗?因为I2C总线受电容负载的限制,如果从机数比较多,再加上layout的寄生电容大致容性负载过大,也是会导致通信问题的。

  • 其他的从设备刚刚全部拆掉了,还是一样的,好像也不是电容负载影响的。

  • void hdc2080_read(uint8_t *pbuf, uint8_t length, HDL_IIC_RES *Res )
    {
    int i2c_false_flag = false;
    /* send a start condition to I2C bus */
    i2c_start_on_bus(I2C0);
    /* wait until SBSEND bit is set */
    while(!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_SBSEND));
    /* send slave address to I2C bus */
    i2c_master_addressing(I2C0, Res->SLAVE_ADDR, I2C_RECEIVER);
    /* wait until ADDSEND bit is set */
    while(!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_ADDSEND))
    {
    static int num = 0;
    num++;
    if(num == 10000)
    {
    num = 0;
    i2c_false_flag = true;
    goto read_false;
    }
    }
    /* clear the ADDSEND bit */
    i2c_flag_clear(I2C0,I2C_FLAG_ADDSEND);
    if(1 == length){
    /* send a stop condition to I2C bus */
    i2c_stop_on_bus(I2C0);
    }
    /* while there is data to be read */
    while(length){
    if(3 == length){
    /* wait until BTC bit is set */
    while(!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_BTC));

    /* disable acknowledge */
    i2c_ack_config(I2C0,I2C_ACK_DISABLE);
    }
    if(2 == length){
    /* wait until BTC bit is set */
    while(!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_BTC));
    /* send a stop condition to I2C bus */
    i2c_stop_on_bus(I2C0);
    }
    /* wait until the RBNE bit is set and clear it */
    if(i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_RBNE)){
    /* read a byte from the EEPROM */
    *pbuf = i2c_data_receive(I2C0);
    /* point to the next location where the byte read will be saved */
    pbuf++;
    /* decrement the read bytes counter */
    length--;
    }
    }
    /* wait until the stop condition is finished */
    while(I2C_CTL0(I2C0)&0x0200);
    /* enable acknowledge */
    i2c_ack_config(I2C0,I2C_ACK_ENABLE);

    i2c_ackpos_config(I2C0,I2C_ACKPOS_CURRENT);
    read_false:
    if(i2c_false_flag == true)
    {
    *pbuf = 0x00;
    /* send a stop condition to I2C bus */
    i2c_stop_on_bus(I2C0);
    /* wait until the stop condition is finished */
    while(I2C_CTL0(I2C0)&0x0200);
    }
    }

    这是我们其他芯片关于hdc2080的I2C读代码,我看了好像没有发送寄存器地址,感觉很奇怪

  • 这个应该是不对的,没有寄存器地址,怎么去读取寄存器的值。

    并且数据手册中也给出读写时序:

    您改一下从机地址再试试,比如将ADDR接到VDD。