您好!
我尝试使用FPGA替代MMWCAS-DSP-EVM对MMWCAS-RF-EVM进行配置和数据采集,遇到了以下问题:
1.请问我在进行Bootup时,只需在上电之后根据mmWave Radar Interface Control Document.pdf中3.2.1中的流程通过SPI进行操作吗?还需要进行其他的配置吗?
2.请问mmWave Radar Interface Control Document.pdf中3.2.1中的第1.2两步操作说需要向从机按照Section2.3中的数据格式发送数据,但没有说明具体发送的内容,而3.2.2的Bootup Flow中并没有显示在等待IRQ之前需要发送数据。
谢谢!