This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MMWCAS-RF-EVM: AWR1243

Part Number: MMWCAS-RF-EVM
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

关于相关软件安装的问题:

1、CCS11安装完成后,仅能通过管理员身份运行,以其他用户身份双击打开会弹出窗口:“An error has occurred. See the log file null.”,确定后CCS未打开;

2、mmWaveStudio 02.01.01.00安装完成之找不到mmWaveStudio.exe;

请问有什么解决的方法吗?

另外,MMWCAS-DSP-EVM+MMWCAS-RF-EVM(AWR1243)适用的SDK是“PROCESSOR_SDK_TDAX”吗?在CCS中导入SDK下CCS project报错没有GNU compiler,Windows上也需要GNU compiler吗?

  • CS11安装完成后,仅能通过管理员身份运行

    没有碰到过,是否在其它电脑上测试过?

    mmWaveStudio 02.01.01.00安装完成之找不到mmWaveStudio.exe;

    以下路径没有吗?没有的话搜索一下看看。

    mmwave_studio_02_01_00_00_win32\mmwave_studio_02_01_00_00\mmWaveStudio\RunTime

    MMWCAS-DSP-EVM+MMWCAS-RF-EVM(AWR1243)适用的SDK是“PROCESSOR_SDK_TDAX”吗?在CCS中导入SDK下CCS project报错没有GNU compiler,Windows上也需要GNU compiler吗?

    是的,可以看一下对编译器的要求:

    PROCESSOR_SDK_RADAR_03_08_00_00\vision_sdk\docs\UserGuides

  • CS11安装完成后,仅能通过管理员身份运行

    没有碰到过,是否在其它电脑上测试过?

    可能是内网环境问题,但是修改权限仍然无法解决。

    mmWaveStudio 02.01.01.00安装完成之找不到mmWaveStudio.exe;

    以下路径没有吗?没有的话搜索一下看看。

    mmwave_studio_02_01_00_00_win32\mmwave_studio_02_01_00_00\mmWaveStudio\RunTime

    没有找到,但是在外网环境下安装就没有这个问题。

  • 由于您不是常规出现的问题,所以我们可能无法提供更多的帮助,建议尽量在外网的环境下使用。