TI工作人员您好,第一个公式里面的ChirpsPerFrame该如何确定?第二张里面是不是用profileCfg 0 77 429 7 58 0 0 68 1 225 4500 0 0 30配置信息里面的225来计算,也就是最接近2的幂,是不是就是7,Size = #RangeBins * 4 bytes =7*4,因为是2D是不是按照第三张图的Range Profile 那行再去乘以2?还有第三张图的最后一行是不是理解为0-31个字节,具体的数值随机?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.



TI工作人员您好,第一个公式里面的ChirpsPerFrame该如何确定?第二张里面是不是用profileCfg 0 77 429 7 58 0 0 68 1 225 4500 0 0 30配置信息里面的225来计算,也就是最接近2的幂,是不是就是7,Size = #RangeBins * 4 bytes =7*4,因为是2D是不是按照第三张图的Range Profile 那行再去乘以2?还有第三张图的最后一行是不是理解为0-31个字节,具体的数值随机?
谢谢!
你好,
你截图的文档应是基于mmwave sdk 1.x的吧,对于sdk2.1我建议你看一下代码会更准确,例如函数MmwDemo_transmitProcessedOutput(mmwave_sdk_02_01_00_04\packages\ti\demo\xwr14xx\mmw\main.c).
第一个公式里面的ChirpsPerFrame该如何确定?
ChirpsPerFrame是和配置相关的。默认demo使用的是MIMO,No of Chirp in one frame=No of Chirp Loops * (chirp end index-chirp start index+1)
第二张里面是不是用profileCfg 0 77 429 7 58 0 0 68 1 225 4500 0 0 30配置信息里面的225来计算,也就是最接近2的幂,是不是就是7,Size = #RangeBins * 4 bytes =7*4,因为是2D是不是按照第三张图的Range Profile 那行再去乘以2?
不对。225最接近的2的幂是2^8=256. rangebins=256. 一般ADC配置为complex x1 16bit,所以一个采样点有16(实部)+16(虚部)=32bit。第三张的range profiles的格式是Log Magnitude,所以x2.
第三张图的最后一行是不是理解为0-31个字节,具体的数值随机?
可以这么说,建议你看看我上面提到的函数里的具体实现。