Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, ALP, IWR6843
你好,我在向IWR6843AOPEVM中烧录了mmwave sdk 中的demo程序之后,demo visualizer无法连接上板子。如图:

一直在waiting for data.
设备管理器如图:

设置如图:

我的开关位置如下:


我使用的mmwave sdk是3.5.00.04版本,cloud demo visualizer也是3.5版本,我还试了非浏览器的3.5版本的demo visualizer,也是同样的现象。
我还在ubuntu 20.04系统中也烧录了demo,并做了同样的尝试,非浏览器版本也是一直waiting for data,浏览器版本的显示cannot connect to serial port
在两个平台的实验情况下,uniflash 向板子中烧录demo时均显示成功,烧录时s3开关是on的位置,运行时时off位置。
请问可能是什么问题?谢谢!