Hi
在使用AWR2243过程中,我有几个有关本振信号的问题。
1.Frame 与 Frame之间,以及不同次触发采样之间的空闲时间,本振信号是关闭的吗?如果是关闭的,请问是从哪个节点开始关闭(20GHz?4倍频之后?或者其他位置?)?
2.如果如1所说本振信号是关闭的,那么请问关闭的原因是为了降低不必要的功耗?还是因为FMCW需要本振在空闲时保持关闭?
3.如果如1所说本振信号是关闭的,请问是否可以通过指令使本振信号保持连续存在(即长时间输出固定频率的本振)?
4.如果采用外部本振(所有的芯片均由外部本振源提供固定或可变频率的本振),本振信号自上电后一直存在,请问是否会对芯片产生影响?
谢谢!