Part Number: AWR2243
在芯片级联模式中,
已经在配置中将芯片设为级联模式的主片(CASCADING_CFG = 0x0001),
且帧触发模式设置为软件触发(TRIGGER_SELECT = 0x0001),
但是在使用rlSensorStart开启帧触发后 ,SYNC_OUT一直为0,无同步信号输出,
但是此时主片的40MHz时钟(OSC_CLKOUT)和20GHz公共本振是有输出的(FM_CW_SYNCOUT)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: AWR2243
在芯片级联模式中,
已经在配置中将芯片设为级联模式的主片(CASCADING_CFG = 0x0001),
且帧触发模式设置为软件触发(TRIGGER_SELECT = 0x0001),
但是在使用rlSensorStart开启帧触发后 ,SYNC_OUT一直为0,无同步信号输出,
但是此时主片的40MHz时钟(OSC_CLKOUT)和20GHz公共本振是有输出的(FM_CW_SYNCOUT)
请问是怎么测量信号的? 是不是下面工程师提出的测量问题。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/923035/awr2243-no-output-on-sync_out-pin
你好,
SYNC_OUT 的脉冲宽度只有25ns,100Mhz时钟有点低了,建议用示波器直接测量。
Thanks,
Chris
你好,
请问是否有使用示波器测量过 SYNC_OUT信号了么?
你好,
那FPGA可以检测到端口25us的电平变化么?例如上升沿触发中断?
您好,目前还不可以,就像之前说的,我使用100MHz作为FPGA ILA的抓取时钟,如果有25us的触发,应该可以捕获到至少两个时钟周期的信号
你好,
请问的配置是参考的TI DFP的cascaded example么?sensor start后又收到正常的相应么?如果正确配置了master,硬件上没有问题的话发波后同步信号是一定会有的。现在你没有信号的测试点,问题就比较难定位。只能请你再看看配置,如果配置没有问题。请再检查硬件。
您好,感谢回复,配置是参考的example,目前master和slave均采用硬件触发的方式,由FPGA生成触发信号工作。后续改版会留出测试点再进行sync测试,感谢
我使用100MHz作为FPGA ILA的抓取时钟,如果有25us的触发
不是25us,是25ns。
请问你现在FPGA输出的frame sync的宽度是多少?
下面的信息可以在DFP包里的mmWave-Radar-Interface-Control.pdf文档里找到:
If hardware triggered mode is used, the SYNC_IN pulse width
should be less than 4 us. Also, the minimum pulse width of SYNC_
IN should be 25 ns.
您好,
不是25us,是25ns。
这个是我描述错误,不好意思
请问你现在FPGA输出的frame sync的宽度是多少?
目前硬触发,sync宽度设置为30ns
使用示波器测试结果来看,软触发方式下,SYNC_OUT是有输出的,但是FPGA捕获不到,之后考虑,不使用FPGA分发该信号
感谢回复