另外再问下关于编程方法和步骤有没有相关的资料麻烦多提供一下,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
wdh0126@gmail.com 你现在做到什么地步了,想了解啥? 我都想放弃了。还是用半导体干吧,要么投钱定制芯片
您好,关于LMP91300的所有资料都在其产品主页上呢:
https://www.ti.com.cn/product/cn/LMP91300
另外参考英文论坛上这个帖子,其中有附上关于LMP91300的Altium sources以及Gerber files,software包括firmware。希望对您有所帮助:
你好,顺便问个奇怪的问题,这个片子的一致性为什么这么差。我现在使用一只电感并固定测量距离,仅仅更换电路板(程序配置不变),筛选了13只,0x7a和0x7b读取数字量,最大相对误差达到47%,结果是每只成品的温度修正曲线都不一样,这该怎么办,想不通哪里有问题。无计可施了
我现在才开始,刚选型,但是发现给这个芯片编程不好弄啊 没接触过 想看看还有没有相关资料借鉴一下 或者有没有推荐的能替代的芯片
您好,如果您还在选型阶段,那您是什么应用?如果是金属接近检测,可以考虑我们的电感传感器LDCxx系列的。
您参考下关于电感传感器应用的FAQ: