This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

HDC1080: HDC1080

Part Number: HDC1080


我开发的产品, 有个问题, 求高手们帮助。

在湿度低的环境下加电源后温度正常显示, 但湿度显示为“0”, 这个时候加大湿度,又开始正常显示湿度。 相反湿度打的环境下加电源, 温度,湿度都正常显示。 请高手们指点指点。。 谢谢。

温湿度传感器型号为 HDC1080。

  • 您好,

    相对湿度传感器有约15秒的响应时间(实际响应时间将根据系统热质量和空气流量而变化),您在操作时,是否等待了约15秒才查看的湿度显示输出?

  • 谢谢你的回复。

    我重试了一下, 每次时间不同, 有时候加电源后过了一分钟才显示的。 你说“实际响应时间将根据系统热质量和空气流量而变化”  是指系统热质量和空气流动有变化的情况下才显示湿度是吗?  如果都没有变化的话湿度显示一直是“0”是吗??

    谢谢, 

  • 您上电后进行的操作有哪些?

    HDC1080有两种工作模式:sleep 模式和 measurement 模式。通电后,HDC1080处于sleep 模式。在此模式下,HDC1080等待I2C输入,包括配置转换时间、读取电池状态、触发测量和读取测量的命令。一旦收到触发测量的命令,HDC1080将从sleep 模式切换到 measurement  模式。完成测量后,HDC1080返回sleep 模式。

    在 datasheet 中 8.5.1.3 Device Measurement Configuration有操作步骤。