This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LDC1614: 线圈叠加

Part Number: LDC1614


咨询个问题,在一个用铜线绕制的线圈(频率大概40K)中能放置LDC1614驱动的PCB线圈使用吗?注意是两个线圈套在一起,频率不一样。是不是会产生干扰,对产生的干扰有好的抑制办法吗?感谢您的回复。

  • 您好,

    没太懂您的应用,我说一下我的理解,有不对的地方请指出:

    这个铜线绕制的线圈其工作频率大概是40KHZ,这里我们称这个铜线绕制的线圈为“铜线线圈”。LDC1614驱动的PCB线圈,我们称做LDC1614 的 sensor,因为空间问题,您需要将一个电气不相关的“铜线线圈”与LDC1614 的 sensor放置在一起,即将sensor与“铜线线圈”嵌套在一起。现在的疑问是:因为是两个不相关的磁元件,担心会对LDC1614 的 sensor产生干扰。

    如果是上述问题的话,那么会对LDC1614 的检测产生干扰的,因为电感式传感器旨在通过使用涡流来检测金属目标,当导电目标处于sensor的交流磁场中时,导体表面会感应出涡流,这个涡流会反作用与LDC1614 的sensor,从而对LDC1614 的检测产生影响。

    铜线属于导体,导体与磁场的关系应该没法抑制,我现不知道有什么方法可以抑制,只能尽可能相互远离。

  • 您好,感谢您的回复,是您理解的应用方法。

  • 您好,是您理解的应用方法。还想问下,用LDC1614的sensor来检测物体的移动,LDC1614的sensor和铜线线圈都是固定不动的,给LDC1614的sensor和铜线线圈都通电后,只是被测物体移动,被测物体的移动使LDC1614的电感值改变从而知道了物体移动。如果铜线线圈磁场不变,只是被检测物体改变是不是也可以检测物体是否移动哪?

  • 被测物体可以仅是导体,不加电形成磁场也可以,因为当导电目标处于sensor的交流磁场中时,导体表面会感应出涡流。目标离sensor越远,目标表面感应的涡流就越少,这样可以测目标是否移动。