This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
发现了新问题,由于软件配置的零点电压1.25V是参考VREF 2.5V,而备电时VREF是2.11V,如此这样,则主备电时零点电压不同,但是零点电压也只是影响LMP91000的TIA输出即C2 Pin输出,即上文提到的LMP91000的ADC输出数值。
但是一直有疑问,主电工作时,备电一直存在,主电断开时,备电则立即供电,但是当备电供电一段时间后主电供电,发现LMP91000的ADC输出值有10min初始化时间至稳定值,原设计是无主电供电,只有备电供电一段时间,主电再次供电时,LMP91000的ADC输出值仍维持在原来的稳定值。
请问 LMP91000的ADC输出值与VDD数值也有关?
下图是I2C的逻辑电平标准,配置信息是在VDD是3.2V配置的,那么当VDD为2.82V时,I2C信息会丢失吗?
这个问题我不确定,您可以调节供电电压测试下
您好,
经过对LMP91000进行偏压300mV配置经过一段时间后,带传感器测试RE和WE引脚之间偏差是300mV.
同时遇到一问题:
将配置LMP91000的主机与此板卡(带有LMP91000板卡和备电)通信(I2C,ADC_TMP,ADC_IN)无论主机提供LMP91000所需电压或备电提供,ADC_IN输出均为3V左右,若将配置LMP91000的主机与此板卡通信断开,备电提供,ADC_IN输出为1.4V左右,感觉是LMP91000配置信息没有被保存在LMP91000的E2PROM中,请问此现象是由于配置方式有问题还是?
谢谢!
12%VREF时,参考源是2.5V,实测电压是2.449V,配置偏压为300mV,由于参考源实际电压是2.449V,则实际偏压为293mV。
带传感器测试R与S极压差为293mV,但是断电后,后级传感器初始化时间还是需要很久。
传感器商家技术支持对R与S极压差测试是不带传感器测试。
您的建议:ADC_IN网络是从C2管脚引出,虽然从功能框图可以看出它是从TIA输出端引出,但是对于其管脚定义,C2脚并不是输出管脚,建议从VOUT管脚测试TIA的输出看是否还是同样的现象
但是您看下我们原设计原理图网络ADC_IN 作为后级传感器输出数值进而采集转换成数字信号。
VOUT管脚输出的是温度对应的电压数值。
谢谢!
1、
测量时只有连接传感器或将CE短接至RE时,RE和WE引脚之间才会出现偏差。
如前所述,不接传感器测量,需要将CE短接至RE时,才可以正确测量出RE和WE引脚之间偏差。
2、明白了,您的意思是您这里开启了温度测量。
感觉是LMP91000配置信息没有被保存在LMP91000的E2PROM中
这里您可以通过断电后再读出EEPROM值以判断是否将LMP91000配置信息正确保存。
将配置LMP91000的主机与此板卡(带有LMP91000板卡和备电)通信(I2C,ADC_TMP,ADC_IN)无论主机提供LMP91000所需电压或备电提供,ADC_IN输出均为3V左右,若将配置LMP91000的主机与此板卡通信断开,备电提供,ADC_IN输出为1.4V左右,感觉是LMP91000配置信息没有被保存在LMP91000的E2PROM中,请问此现象是由于配置方式有问题还是?
您这里的意思是同样是备电供电,主机与此板卡通信断开,即I2C,ADC_TMP,ADC_IN网络信号断开,ADC_IN输出不一致?如果是这个问题的话,那么ADC_IN输出后端是什么电路?是否是ADC_IN输出后端电路影响了ADC_IN的输出?