Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843
我再利用DCA进行采集数据时,按照指导手册,将DCA1000EVM和AWR1843BOOST板相连。
然后利用两根usb线分别链接电脑主机,但是问题出现在:
我的电脑端口显示只能检测到官方自带的USB线连接的板子,如果我用官方自带的连接DCA和主机,那么就会出现4个AR端口,也就是DCA的端口;
如果连接EVM板和主机,那么就会出现两个端口,也就是AWR1843的端口。
我确保我的主机两个USB插口没有问题,由于DCA并没有自带USB线,于是我更换了三根自己的USB线,发现自己的USB线无法使电脑显示对应的板子的端口。
我确保,DCA1000EVM已经通电,并且已经和EVM以及电脑进行了连接。
请问这个问题应该如何解决呢,我是应该在购买一根官方的USB线么?