This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LDC1000EVM插入电脑并打开Sensing Solutions EVM GUI后,左下角连接总是显示时断时续,并且并能上传firmware失败,请问是什么原因,应该如何解决?
新买的这个EVM板能和GUI正常连接上吗?
还是说只是在upload firmware上出现问题?
如果upload firmware有问题,可以按照下面帖子中提供的旧版本的GUI再试试:
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/324500/ldc1000-evm-gui-1_0_4_1
当评估模块开始通过 USB 端口上电时,红绿指示灯是处于闪烁状态表示正在自检。 自检完成后、绿色 LED 指示的状态 LDC10xx INTB 引脚。 当 INTB 引脚被置位时、绿色 LED 亮起。 默认情况下, INTB 被配置 用于阈值检测。
如果EVM板子和GUI能正常连接,GUI左下方会显示connected。
我买的这个评估板在红绿指示灯闪烁之后,两个灯都会熄灭,这是没有连接上吗
自检时,红灯和绿灯闪烁,当自检完成之后应该是熄灭的,如果绿灯亮说明INTB引脚被置位。
最直观的是看GUI左下方是否有显示connected的绿色圆圈指示。
如果不是官网购买的,就不太好判断是否是板子自身的问题。
或者建议换一台PC,重新安装GUI软件。再连接这款demo试试是否能正常连接。
INTB被置位,默认指的是阈值检测。
我想和您确认的是,GUI左下方是否显示连接状态?如果已连接,那么关于upload firmware失败的问题,我再去确认一下。 如果都未能正常连接,我认为应该是板子的问题。