This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LDC1614EVM: 开发板的USB接口

Part Number: LDC1614EVM
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614

您好,LDC1614EVM的正常测试是USB接口接PC,用GUI软件测试金属物体靠近时电感和频率的变化来判定移动距离。但是USB口可以直接给一个5V电源吗,不接u口的D+和D-,用示波器测金属物体是否有靠近。比如U口接5V电源和地,在J4和J5连接的原装线圈不去掉的情况下,在J10外接一个线圈天线,用示波器的探头和地分别接J10的两个接口,当金属物靠近线圈时看示波器波形有没有变化,此做法可行吗?

  • 您好,

    USB接口是EVM板与 EVM GUI交互的接口,仅接5V电源,那么就是仅给EVM板供电;如果没有USB D+和D-,那么就无法通过GUI 配置 LDC1614,那么LDC1614是不能正常工作的。

  • 您好,那就是EVM板不能直接给个电源,通过示波器观察金属物体是否移动,必须要通过GUI配置了LDC1614,通过GUI观察金属物体的移动,是吗。

    另外,有一个比较系统的全面的文档吗,关于设计、注意事项、性能指标的测试方法等。或者是关于性能测试的具体步骤的文档。也下载了一些TI的文档,如snoa930、snoa931、snoa957b,但都是英文的,看完印象不深刻,有些地方也不是特别理解,自己翻译总觉得有些地方不太正确,有此类的中文的文档吗,辛苦您给找下,感谢!

  • 是的,因为LDC1614默认工作模式是sleep mode;

    下面FAQ链接有一些电感传感器的相关资料,包括怎样开始电感传感器、怎样设计电感传感器系统等

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/295036/faq-inductive-sensing-faq---frequently-asked-questions

    非常抱歉,以上文档目前还没有对应的中文版,TI也在着力于将一些英文资料翻译为中文,但这块还没看到中文版,下面传感器版块有几篇关于电感传感器的中文FAQ,您可以看下:

    https://e2echina.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum

  • 收到,谢谢您的回复!还想咨询下,1、LDC1614EVM是属于电流式的吗?2、看测试涡流传感器的指标时,好几个指标(如线性度、灵敏度)都是用移动的距离和电压形成的曲线图来计算的,如图所示 ,sensing solutions EVM GUI软件有没有可体现像线性度、灵敏度指标的方法,还是通过被测物体靠近时的电感曲线里的值作为纵轴和距离形成上图的形式?

    我需要测试的指标有

    测量量程

    探头直径: 3mm

    线性误差(%FS)

    分辨率

    重复性

    频率响应(-3dB),目前先不测试

    输出信号

    供电电压

    工作电流

    纹波

    系统温漂

    静态灵敏度

    输出负载

    标定时环境温度:

    使用温度

    软件里有能直接测试这些参数的地方吗,自己没找到,关于软件的介绍user guide 也没有详细的介绍,辛苦您了

  • 1、

    1、LDC1614EVM是属于电流式的吗?

    您这里说的“电流式”具体是什么方式?LDC1614是需要交流电流来驱动LC振荡器的,以使其振幅在1.2 VP到1.8 VP范围内。不知道您说的电流式是不是这里的意思?

    2、GUI软件没有可以直接测试这些参数的功能,LDC131x and LDC161x EVM User’s Guide这个文档里有对GUI使用的说明:

    https://www.ti.com/lit/ug/snou135a/snou135a.pdf