Part Number: TMP114
TMP114 器件具有下表中所示的型号。 “A”和“B”型号提供 0.3°C 精度和 2 个不同的 I2C 地址。 由于器件的尺寸较小且引脚数量较少 (4),因此器件使用固定的 I2C 地址。 如果同一总线上需要 2 个传感器,则可以同时使用“A”和“B”两种型号,因为地址不同,可以相应地单独寻址。 TMP114Nx 型号提供 1°C 精度和 3 个不同的 I2C 地址。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMP114
TMP114 器件具有下表中所示的型号。 “A”和“B”型号提供 0.3°C 精度和 2 个不同的 I2C 地址。 由于器件的尺寸较小且引脚数量较少 (4),因此器件使用固定的 I2C 地址。 如果同一总线上需要 2 个传感器,则可以同时使用“A”和“B”两种型号,因为地址不同,可以相应地单独寻址。 TMP114Nx 型号提供 1°C 精度和 3 个不同的 I2C 地址。