This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2243BOOST: AWR2243Boost +AM2732以太网原始数据采集

Part Number: AWR2243BOOST
Other Parts Discussed in Thread: AM2732, DCA1000EVM, AWR2243, UNIFLASH

您好,

请问我这边想通过修改AWR2243Boost +AM2732   SDK相关的enet-demo,以便能够通过以太网传输原始 ADC 数据,您能指导我们怎么实现原始ADC数据的采集吗,需要修改哪里的源文件呢,我们应该修改哪些部分以及其他一些需要注意的细节?

参考过AWR2243BOOST: Enet demo modification to stream raw data - Sensors forum - Sensors - TI E2E support forums,但是对于具体如何进行修改及验证还不太清楚,希望能得到相关的指导,非常感谢。

  • 你好,

    你提供的论坛链接已经提供了修改需要的相关信息,我们这里没有做相关的尝试,需要你自己看代码修改。有具体的问题,可以在论坛里讨论。

    我还有一点要提出的是,AM2732的以太网是百兆的,你配置的ADC数据的吞吐不能太高。如果需要实时的ADC数据吞吐,我还是建议使用LVDS接口。

  • 好的,谢谢,如果先把当前开发板以太网的ADC数据采集配置成功,后续我们自己的产品升级下以太网是否可以实时采集呢?

  • 你好,

    AM2732的以太网只支持百兆,不支持千兆,这个功能无法升级的。

  • 哦哦,好的,针对不同的产品应用可能还是LVDS接口才行,谢谢。

  • 想请问下如果通过LVDS接口是否可以一边实时采集ADC数据,一边实时做目标检测显示呢?

  • 你好,

    目前demo支持的lvds streaming就是ADC数据输出和处理是同时的,在mmwave sdk3.5 release note里和lvds streaming相关有如下描述,也请注意。这种模式下芯片内部是数据吞吐是很大的。

  • 谢谢,当前按照user guide里面4.4方法,通过LVDS接口做数据采集时,在step4  b)运行DCA1000EVM_CLI_Control.exe start_record AM273X_Capture.json时,会同时出现EEPROM Failure,这个是何原因呢,会影响后续数据采集吗?

    此后在visualizer中Load  ‘profile_LVDS.cfg’之后,visualizer中plots能正常显示目标信息,但是运行到40帧停止了,ADC数据没有采集到,我修改了AM273X_Capture.json里面采集帧数为100帧,同样运行到40帧停止了,也没有原始的ADC数据,麻烦再帮忙看下,非常感谢。

  • DCA1000EVM_CLI_Control.exe start_record AM273X_Capture.json时,会同时出现EEPROM Failure

    EEPROM是存放DCA1000EVM的网络地址的。你的DCA1000EVM有确认可以正常工作么?例如可以和AWR2243BOOST+mmwave studio采集到ADC数据么?

  • 可以的,刚试了下AWR2243BOOST+mmwave studio可以采集到ADC数据,DCA1000应该没有问题,在cmd运行DCA1000EVM_CLI_Control.exe start_record AM273X_Capture.json时有没有可能哪里出错?

    还有射频板的SOP模式想确认下,AWR2243Boost+DCA1000模式设置是110,AWR2243Boost+AM2732时看user guide里面是需要设置100,在数据采集时不知是否有影响?

    谢谢。

  • DCA1000接上AM2732之后那个EEPROM Failure的指示灯就会爆红,还需要啥硬件的配置吗,AM2732的Debug Connector开关也设置成了DBG_SPI(S2 switch)。

  • DCA1000接上AM2732之后那个EEPROM Failure的指示灯就会爆红,还需要啥硬件的配置吗,AM2732的Debug Connector开关也设置成了DBG_SPI(S2 switch)

    AM2732 EVM和DCA1000EVM连接后,两个板子分别上电后,DCA1000EVM上的EEPROM failure的LED灯就长亮了?请问你DCA1000EVM的cable是连在AM2732 EVM的DEBUG_CONN接口J7上的么?

  • AWR2243Boost+DCA1000模式设置是110,AWR2243Boost+AM2732时看user guide里面是需要设置100,

    这样设置是没有问题的。

  • 是的,连接应该没问题,就是上电一段时间几秒钟(有时候十几二十秒)EEPROM failure的LED灯就长亮了,这个还会和啥配置或者硬件连接有关吗?

  • 您好,

    我又重新试了下,那个EEPROM failure的LED灯还是会亮,这个会不会影响目标的实时显示和ADC数据采集呢?

    在上述EEPROM failure  LED灯亮的情况下,在visualizer中Load  ‘profile_LVDS.cfg’之后,visualizer中plots能正常显示目标信息,但还是运行到40帧停止了,ADC数据没有采集到(帧数改到了100帧),麻烦看下哪里还有些问题呢;

    此外,我看AM273X_Capture.json里面数据类型是‘real’,如果复数数据改成‘complex’就可以吗?

    谢谢。

    {
    "DCA1000Config": {
    "dataLoggingMode": "raw",
    "dataTransferMode": "LVDSCapture",
    "dataCaptureMode": "ethernetStream",
    "lvdsMode": 1,
    "dataFormatMode": 3,
    "packetDelay_us": 25,
    "ethernetConfig": {
    "DCA1000IPAddress": "192.168.33.180",
    "DCA1000ConfigPort": 4096,
    "DCA1000DataPort": 4098
    },
    "ethernetConfigUpdate": {
    "systemIPAddress": "192.168.33.30",
    "DCA1000IPAddress": "192.168.33.180",
    "DCA1000MACAddress": "12.34.56.78.90.12",
    "DCA1000ConfigPort": 4096,
    "DCA1000DataPort": 4098
    },
    "captureConfig": {
    "fileBasePath": "C:\\ti\\data_capture\\",
    "filePrefix": "am273x_",
    "maxRecFileSize_MB": 1024,
    "sequenceNumberEnable": 1,
    "captureStopMode": "infinite",
    "bytesToCapture": 4000,
    "durationToCapture_ms": 4000,
    "framesToCapture": 100
    },
    "dataFormatConfig": {
    "MSBToggle": 0,
    "laneFmtMap": 0,
    "reorderEnable": 0,
    "dataPortConfig": [
    {
    "portIdx": 0,
    "dataType": "real"
    },
    {
    "portIdx": 1,
    "dataType": "real"
    },
    {
    "portIdx": 2,
    "dataType": "real"
    },
    {
    "portIdx": 3,
    "dataType": "real"
    },
    {
    "portIdx": 4,
    "dataType": "real"
    }
    ]
    }
    }
    }

  • visualizer中Configure和plots如下,console里面看着应该没啥问题。

  • 在visualizer中Load  ‘profile_LVDS.cfg’之后,visualizer中plots能正常显示目标信息,但还是运行到40帧停止了

    这个LVDS cfg里配置的frame number就是40帧

    frameCfg 0 1 32 40 256 100 1 0

  • 刚试了下AWR2243BOOST+mmwave studio可以采集到ADC数据,DCA1000应该没有问题,

    请问这个时候EEPROM failure的灯会亮么?

  • mmWave studio这个采集是不会出现的,这个爆红会不会影响原始数据的采集和目标检测呢?

  • 好的,我查到这个frameCfg里面关于帧数的配置了,这个采集的帧数跟AM273X_Capture.json里面关于帧数的定义是没啥关系的是吧,数据类型AM2732+AWR2243应该是复数形式,直接改成complex就可以吗?

    此外,在profile_LVDS.cfg里面好像没有使能lvdsStreamCfg,这样应该本来就不会采集到ADC的数据吧?我改了下,加了lvdsStreamCfg -1 0 1 0,在visualizer里面Load之后,configure console里面有显示‘lvdsStreamCfg’ is not recognized as a CLI command,这个命令为什么会显示不识别呢,下载失败。

  • 在profile_LVDS.cfg里面使能lvdsStreamCfg如下,然后在visualizer里面Load之后会显示不识别lvdsStreamCfg,sensorstart没有执行,如下,当前AWR2243+AM2732应该是支持lvdsStream的啊,为啥这边会不识别呢?

    % ***************************************************************
    % Created for SDK ver:04.01
    % Created using Visualizer ver:4.1.0.0
    % Frequency:77
    % Platform:AM273X
    % CFG TYPE: 2D
    % ***************************************************************
    sensorStop
    flushCfg
    dfeDataOutputMode 1
    channelCfg 15 5 0
    adcCfg 2 1
    adcbufCfg -1 0 1 1 1
    lowPower 0 1
    dataPathClkCfg 1 1
    profileCfg 0 77 7 3 39 0 0 100 1 256 7200 0 0 30
    dataPathConfig 0 1 0 2 64 64 64 0
    hsiClockConfig 9 0
    hsiLaneConfig 15 1 0 2 0 4 0 5 0 3 0 0
    dataFormatConfig 1 1
    chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
    chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 4
    frameCfg 0 1 32 100 256 100 1 0
    guiMonitor -1 1 1 0 0 0 1
    cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 15.0 1
    cfarCfg -1 1 0 4 2 3 1 15.0 1
    multiObjBeamForming -1 0 0.5
    calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
    clutterRemoval -1 0
    compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1. 0.2
    aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90
    cfarFovCfg -1 0 0.25 8.64
    cfarFovCfg -1 1 -10.59 10.59
    extendedMaxVelocity -1 0
    calibData 0 0 0
    lvdsStreamCfg -1 0 1 0
    sensorStart

  • 我又重新试了下,那个EEPROM failure的LED灯还是会亮,这个会不会影响目标的实时显示和ADC数据采集呢?

    我这里测试的时候DCA1000EVM的EEPROM failure LED没有亮。由于这个EEPROM是保存的DCA1000EVM的IP地址,如果不正确,那PC和DCA1000EVM的网络通信就会有问题。

    你现在S2的6这个开关在哪一侧?你能否放到on这一侧看看是否有改善?我这里S2.6无论在哪侧都不会出现EEPROM failure的提示。

  • 此外,在profile_LVDS.cfg里面好像没有使能lvdsStreamCfg,这样应该本来就不会采集到ADC的数据吧?我改了下,加了lvdsStreamCfg -1 0 1 0,在visualizer里面Load之后,configure console里面有显示‘lvdsStreamCfg’ is not recognized as a CLI command,这个命令为什么会显示不识别呢,下载失败。

    AM2732的LVDS demo不需要调用lvdsStreamCfg的配置,只要你编译的时候是编译的lvds demo就可以了。

    我这里已经尝试,可以正常采集到原始adc数据,环境是AWR2243BOOST+AM2732 EVM+DCA1000EVM。需要注意的是命令行采集命令需要在下载cfg'配置前运行。

  • S2.6拨到USER_SW1灯还是会亮,如下,请问其他的还有没有啥地方没注意到会导致这个爆红呢(AM2732上有没有哪里需要设置)?现在这个出现错误,那后面数据采集肯定还是有问题,事实上我现在也是采不到ADC数据的,visualizer是可以运行的,麻烦在帮忙检查下,非常感谢。

  • 你好,

    你现在DCA1000EVM上的FPGA版本是2.8的么?如果不是,能否更新一下?更新方法见DCA1000EVM user guide。FPGA binary:\ti\mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\PlatformBinaries\DCA1000FPGA\DCA1000_FPGA_RECORD_V2.8_05JUL2019.bit。

  • 是2.8的,前两天在mmWave studio采集的时候看过,也是可以采集到原始数据的,这个就一直爆EEPROM Failue,硬件上面应该没啥大问题了呀JoyJoyJoy,有点奇怪。。。

  • Kun,

    AM2732EVM上的跳线,除了SOP外,其他我这里都是没有接的。AM2732EVM上S1、S2的开关方向,和user guide上一致。

    DCA1000EVM的开关设置如下:

    如果你硬件开关都和我的一致,我建议你到英文论坛上再就这个EEPROM_RD_FAIL_LED在连上AM2732 EVM后变亮的问题问一下。

  • 好的,我再仔细检查下,还有问题的话去英文论坛问一下,非常感谢。

  • 您好,

    我这边AM2732上面接上DCA1000后NERR_OUT那个灯会亮,这个应该说明硬件哪里还是有问题,但是我也检查过,硬件都是跟userguide里面说明的一致,可能是因为这个原因才导致一段时间后DCA1000上面EEPROM_RD_FAIL灯常亮,请问可能导致NERR_OUT灯亮的可能因素有哪些啊?谢谢。

  • 然后我现在cmd中运行以下命令时,FPGA怎么都配置不成功了,已尝试多次(前面虽然EEPROM_RD_FAIL灯常亮,但是这个命令运行没问题),重新刷了下image,现在就是接上DCA1000之后灯一直会亮,visuralizer中可以下载cfg文件,目标也能实时显示,就是采集命令现在也是一直有点问题。。。

  • FPGA Configuration如下:

  • 你好,

    我这里AM2732EVM和DCA1000EVM连上后,AM2732EVM的DS2也会亮,但不影响LVDS数据采集。

    对于DCA1000EVM上EEPROM_RD_FAIL灯亮的问题,会否是I2C总线上有异常设备导致的?能否请你们的硬件同事,去掉AM2732 EVM J7上的R390和R391,断开AM2732 EVM上I2C信号和DC1000EVM,看对这个问题是否有改善?注意,如果EVM上硬件有改动就不能保修了,请在修改EVM硬件前明确知晓这一点,如果同意再修改。

  • 好的,谢谢,那应该不是DS2的问题,但是我这边有两块板我都试过接DCA1000,EEPROM_RD_FAIL灯都会亮,重新刷固件也是这样,然后现在那个采集命令FPGA Configuration也一直不成功,之前是可以的。。。

    “对于DCA1000EVM上EEPROM_RD_FAIL灯亮的问题,会否是I2C总线上有异常设备导致的?”针对这个的话,我这边是Rev B 版本,开发板上会有什么异常设备影响呢?visualizer上是没问题的,就是接上DCA1000做数据采集有这个问题,如果去掉这两个电阻,没有影响,手动焊接回来我们内部用也可以吧JoyJoyJoy,当前有其他用户有类似的问题吗,我看第一代产品有些遇到类似的问题,与软件版本那些可能有些关系,但是这个AM2732+DCA1000还没看到类似的问题。

  • Kun,

    我这里目前没有收到其他客户类似的问题。你可以去英文论坛再问问。

    我理解目前AM2732的J7上的I2C应该是没有使用的,DCA1000EVM没有需要通过I2C访问AM2732 EVM上的I2C器件,反之亦然。

  • 好的,谢谢,已经在英文论坛上问了,感谢。

  • 您好,

    英文论坛上还没有回复,我想请问下这个有没有可能是刷录固件的问题,我已经换了两块AM2732和两块DCA1000了,硬件应该没问题的啊,EEPROM_RD_FAIL灯都会亮,ADC数据采集失败,但是visualizer上面目标检测是没问题的;

    我也查看过1588.DCA1000 Debugging Handbook.pdf了,EEPROM_RD_FAIL灯亮可能跟FPGA版本有关,在mmWave studio上面我也看过了是2.8版本,应该没问题,有可能是AM2732软件刷录哪里不对导致这个问题吗?

    cmd中刷录显示成功的,如下log,这个完成后按照mmwave_mcuplus_sdk_user_guide.pdf里面说明切换到QSPI模式后怎么确定一定刷录成功了,application一定运行起来了呢?在ccs UART Terminal 里面有时候没有看到完整的starting Boatloader的log显示(参考AM243x MCU+ SDK: EVM Setup (ti.com), 如下图)。

    谢谢。

    E:\TI_up\mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02\mcu_plus_sdk_am273x_08_01_01_06\tools\boot>python uart_uniflash.py -p COM17 --cfg=E:\TI_up\mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02\tools\am273x\default.cfg

    Parsing config file ...
    Parsing config file ... SUCCESS. Found 3 command(s) !!!

    Executing command 1 of 3 ...
    Found flash writer ... sending E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/tools/am273x/sbl_uart_uniflash.release.tiimage
    Sending E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/tools/am273x/sbl_uart_uniflash.release.tiSending E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/tools/am273x/sbl_uart_uniflash.release.ti Sent flashwriter E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/tools/am273x/sbl_uart_uniflash.release.tiimage of size 64286 bytes in 5.77s.

    Executing command 2 of 3 ...
    Command arguments : --file=E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/tools/am273x/sbl_qspi.release.tiimage --operation=flash --flash-offset=0x0
    Sending E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/tools/am273x/sbl_qspi.release.tiimage: 77Sending E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/tools/am273x/sbl_qspi.release.tiimage: 77Sending E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/tools/am273x/sbl_qspi.release.tiimage: 77Sending E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/tools/am273x/sbl_qspi.release.tiimage: 77Sending E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/tools/am273x/sbl_qspi.release.tiimage: 77Sending E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/tools/am273x/sbl_qspi.release.tiimage: 77 Sent E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/tools/am273x/sbl_qspi.release.tiimage of size 76286 bytes in 10.25s.
    [STATUS] SUCCESS !!!

    Executing command 3 of 3 ...
    Command arguments : --file=E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/demo/am273x/mmw/am273x_mmw_demoTDMLVDS.appimage --operation=flash --flash-offset=0xA0000
    Sending E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/demo/am273x/mmw/am273x_mmw_demoTDMLVDSSending E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/demo/am273x/mmw/am273x_mmw_demoTDMLVDSSending E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/demo/am273x/mmw/am273x_mmw_demoTDMLVDSSending E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/demo/am273x/mmw/am273x_mmw_demoTDMLVDSSending E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/demo/am273x/mmw/am273x_mmw_demoTDMLVDSSending E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/demo/am273x/mmw/am273x_mmw_demoTDMLVDSSending E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/demo/am273x/mmw/am273x_mmw_demoTDMLVDS Sent E:/TI_up/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02/ti/demo/am273x/mmw/am273x_mmw_demoTDMLVDS.appimage of size 409532 bytes in 39.58s.
    [STATUS] SUCCESS !!!

    All commands from config file are executed !!!

    E:\TI_up\mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02\mcu_plus_sdk_am273x_08_01_01_06\tools\boot>

  • 这个跟default.cfg里面那个image的flash-offset=0xA0000有关系吗,我看这个flashing tool(AM273x MCU+ SDK: Flashing Tools)里面说的是0x80000,如下图,默认按照default.cfg里面0xA0000地址刷录的,跟这个有没有关系呢?

    谢谢。

  • 您好,

    这个应该是AM2732的FTDI和DCA1000的FDTI接口有冲突导致的,我现在已经可以了,还有两个疑问:

    1)数据格式

    这个采集的数据格式是按照AM273X_Capture.json里面的datatype采集的吗,这个5个port代表的什么呢,而且默认的数据格式都是“real”,实际采集到的数据格式是按这个来的吗,解析的格式是什么样的呢,跟AWR2243+DCA1000有啥区别不?

    2)参数配置固化后的Demo如何进行ADC数据的采集

    针对产品,后续Demo image需要固化参数配置,完整的编译bin文件(此时应当是实时运行的,不是配置有限帧数的),这种情况下可以通过什么样的方式采集到想要帧数或一定时长的ADC数据呢?

    谢谢。

  • 应该是AM2732的FTDI和DCA1000的FDTI接口有冲突导致的

    你把AM2732 EVM上的两个USB口都连到电脑上了?我只连了XDS那一个。

    1)数据格式

    两片级联参考设计使用的也是同一个json,在sdk里有参考数据和matlab的解析代码:C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02\docs\testlogs\am273x\cascade

    2)参数配置固化后的Demo如何进行ADC数据的采集

    在lvds一直输出的情况下也是可以用同样的方法采集,但问题是采集的时候不一定是帧的开始,所以建议通过串口先sensor stop ,设置好采集,然后再sensor start。

  • 您好,

    请问这个如果通过串口先sensor stop,需要在cli.c里面去做什么配置吗,如何把数据采集命令穿插在sensor stop和sensor start间呢?

    此外,在cli.c里面framecfg命令的帧数如果配置成0实时运行,此时有办法采集有限帧或者有限时间的ADC数据吗,当前Demo里面profile_LVDS.cfg里面framecfg默认配置采集40帧数据,采集完就停止运行了,是需要像Demo这样在配置编译的时候就需要设置好需要采集的帧数吗?

    谢谢。

  • 您好,

    刚试了下,在LVDS一直输出的情况下(设置了100帧),按照下面的方法没有采集到ADC的数据,这个也是需要先设置sensor stop,配置好采集命令,然后再sensor start才行吗,这个可以把采集命令穿插进去吗?

    谢谢。

  • 刚试了下,在LVDS一直输出的情况下(设置了100帧),按照下面的方法没有采集到ADC的数据,这个也是需要先设置sensor stop,配置好采集命令,然后再sensor start才行吗,这个可以把采集命令穿插进去吗?

    100帧也不是一直输出,配置number of frame=0才是。

    请问你的DCA1000 record命令是在配置下载前运行的么?需要先让DCA1000等待采集,然后在输出数据。

  • 配置成0的话有办法采集有限的帧数或者有限时长的ADC数据吗,Demo里面配置采集的40帧,我们期望的状态就是配成0,然后能采集所需的帧数或者时长的ADC数据,请问如何做这样的配置呢,当前的状态是在framecfg里面配置多少帧采多少帧的;

    当前固化参数配置后,理应上电参数配置就完成了,这个DCA1000 record命令怎么先设置采集状态再输出数据呢,需要将record命令写到参数配置里面去吗?

    谢谢。

  • 你好,

    配置成帧数0,也是可以sensor stop的,然后准备好dca1000采集,然后再sensor start。

  • 不好意思,我还没太明白怎么实现的JoyJoyJoy,想再请教下:

    1)首先按照mmwave_mcuplus_sdk_user_guide.pdf里面的说明需要在visualizer里面连接串口,在cmd命令里面设置好DCA1000采集record命令,然后visualizer再下载profile.cfg参数配置,此时可以采集ADC数据;

    如果换成CLI参数固化配置之后,理应上电开始就执行profile的参数配置了,sensor stop——xxxxx——profilecfg——xxxxx——sensorstart,此时的DCA1000采集命令怎么加载在sensorstop后,sensorstart开始后就采集ADC数据呢,有没有哪里有说明啊?Joy

    2)此外,当前Demo里面ADC数据采集的帧数是在framecfg里面配置确定的(比如profile_LVDS.cfg里面当前配置的40帧,采集的就是40帧的数据),如果固化参数配置成0后,怎么配置采集想要的帧数或者采集一定时长的数据后人为停止呢,DCA1000的采集命令可以设置吗?

    如果采集的帧数都是通过framecfg里面配置确定的,那不是每次都要改下固化的参数配置,编译、刷录然后再采集吗,有办法固化参数后设置随机想采集的数据量吗?

    谢谢。

  • 如果固化参数配置成0后,怎么配置采集想要的帧数或者采集一定时长的数据后人为停止呢,DCA1000的采集命令可以设置吗?

    你可以在TI_DCA1000EVM_CLI_Software_UserGuide.pdf里找到下面的内容:

  • 好嘞,非常感谢,这个直接在AM273x_Capture.json里面修改想采集的帧数就可以是吧;

    关于之前说的这个“配置成帧数0,也是可以sensor stop的,然后准备好dca1000采集,然后再sensor start。”,请问这个是说在visualizer上plots里面手动设置的sensor stop,然后CMD命令里面设置好采集,最后在visualizer上plots里面手动设置的sensor start下发命令吗?可能跟我之前理解的不太一样Joy,我们期望是后续自己的雷达不用visualizer配置了,固化参数配置,上电后就自动下载参数发射波形,此种情况下雷达上电就执行sensor stop——xxxxx——profilecfg——xxxxx——sensorstart,此时的DCA1000采集命令怎么加载在sensorstop后,sensorstart开始就采集ADC数据呢,能从第一帧开始采集吗,我尝试过刷录固化参数后的Demo,上电后再设置DCA1000采集命令,此时没有采集到ADC数据,按照另外Building Demo(AWR2243BOOST: AWR2243Boost+AM2732 Building Demo问题 - 传感器论坛 - 传感器 - E2ETm 设计支持 (ti.com))那个帖子说明,也有可能固化参数配置没有完全成功导致的,请问此处有办法固化参数配置后不依赖visualizer里面的sensor stop和sensor start设置DCA1000采集命令吗(因为visualizer里面重新sensor start经常下发失败),非常感谢。

  • 此时的DCA1000采集命令怎么加载在sensorstop后,sensorstart开始就采集ADC数据呢

    DCA1000EVM先配置好record start,等待LVDS上的数据,这样在sensorstart后在LVDS上输出第一帧数据的时候就可以采集到了。

  • 谢谢,就是这个上电后需要在visualizer上设置sensorstop,再CMD命令下配置record start,然后visualizer上再sensorstart吗?因为这个固化参数配置后一上电就应该下发了配置参数的,就是这个record start配置命令顺序上是如何实现的呢?

    当前我上电后在cmd下运行start record后,有如下的错误:

    我的AM273x_Capture.json文件配置如下,修改了"captureStopMode": "frames",采集40帧,并且reorderEnable设置为1使能(此处是否需要设置为1使能,我看有地方就是设置为0的,这个是采集数据的排序是吗),参考了“DCA1000EVM: Record stopping using number of frames is valid only in raw mode. - Sensors forum - Sensors - TI E2E support forums”上述的错误跟这个模式有关吗,当前已经设置为raw mode 了。

    谢谢。

    {
    "DCA1000Config": {
    "dataLoggingMode": "raw",
    "dataTransferMode": "LVDSCapture",
    "dataCaptureMode": "ethernetStream",
    "lvdsMode": 1,
    "dataFormatMode": 3,
    "packetDelay_us": 25,
    "ethernetConfig": {
    "DCA1000IPAddress": "192.168.33.180",
    "DCA1000ConfigPort": 4096,
    "DCA1000DataPort": 4098
    },
    "ethernetConfigUpdate": {
    "systemIPAddress": "192.168.33.30",
    "DCA1000IPAddress": "192.168.33.180",
    "DCA1000MACAddress": "12.34.56.78.90.12",
    "DCA1000ConfigPort": 4096,
    "DCA1000DataPort": 4098
    },
    "captureConfig": {
    "fileBasePath": "C:\\ti\\data_capture\\",
    "filePrefix": "am273x_",
    "maxRecFileSize_MB": 1024,
    "sequenceNumberEnable": 1,
    "captureStopMode": "frames",
    "bytesToCapture": 4000,
    "durationToCapture_ms": 4000,
    "framesToCapture": 40
    },
    "dataFormatConfig": {
    "MSBToggle": 0,
    "laneFmtMap": 0,
    "reorderEnable": 1,
    "dataPortConfig": [
    {
    "portIdx": 0,
    "dataType": "real"
    },
    {
    "portIdx": 1,
    "dataType": "real"
    },
    {
    "portIdx": 2,
    "dataType": "real"
    },
    {
    "portIdx": 3,
    "dataType": "real"
    },
    {
    "portIdx": 4,
    "dataType": "real"
    }
    ]
    }
    }
    }

  • Kun,

    我这里尝试设置"captureStopMode": "frames",也遇到了你同样的问题,我到英文论坛上搜索了一下,也是有类似的问题没有解决。

    我又尝试了设置"captureStopMode": "duration", 或者"captureStopMode": "bytes", 都是可以成功的,你能否尝试这两个模式?

  • 好的,非常感谢,这个采集的record命令您这边也是上电之后在CMD命令下设置运行的吗,这样采集下来的是不是就不是从第一帧开始的了,固化参数后一上电就下发参数配置了,此种情况下有可能将DCA1000的采集命令在参数配置下发之前配置好处于等待采集的状态吗,当然其实从参数配置下发后开始采集也是可以的,如果能从第一帧一开始就采集数据更好了,谢谢。