问:如何计算 PGA460 和 TUSS44X0 器件的功耗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问:如何计算 PGA460 和 TUSS44X0 器件的功耗?
答:随着系统尺寸日益减小以及对电源效率的要求不断提高,我们经常被问及 PGA460 和 TUSS44x0 的功耗。这个问题可能有点儿难以回答,因为器件的功耗取决于以下多种因素:
数据表中可能未提供满足您的系统要求的功耗性能规格,因为需要考虑多种情形。幸运的是,无需购买器件或 EVM 即可获得功耗信息。PGA460 和 TUSS44x0 的 GUI 包含一个称为功率预算计算器的工具,无需购买产品或通过 USB 连接的器件即可访问该工具。下载相应的 GUI 后,您可以通过打开 GUI 并转到“File”->“Power Budget Calculator”来使用该工具。尽管这些工具在表面上看起来非常相似,但有几个特定于器件的不同选项,并且生成的功耗计算值彼此不同,因此请确保下载正确的 GUI。

PGA460 功率预算计算器

TUSS 功率预算计算器
下面是有关 PGA460 功率预算计算器以及某些值如何影响器件功耗的示例。使用的频率设置与使用 BOOSTXL-PGA460 EVM 和 58.5kHz muRata MA58MF14-7N 传感器时看到的设置类似。我们将发送 12 个脉冲,其记录长度为 12.288ms(大约等于 2.1m)。将以 250mA 的电流驱动传感器并将 VPWR 设置为最小值 6V。将对该器件进行开关,每 1000ms(1 秒)执行一次测量。下面显示了这些设置。

PGA460 功率预算计算器示例
输入这些设置后,点击“Update Output Results”按钮,以便将结果填充到功率预算计算器的输出部分。结果按器件在命令间隔的每个状态期间的电流消耗进行细分。
Bursting Current – 137mA,持续 0.171ms
Listening Current – 12mA,持续 12.117ms
Listen or Low Power – 12mA,持续 987.712ms
由于该器件主要处于低功耗或侦听模式,因此每个间隔的平均电流实际上接近于 12mA,每个间隔的平均功耗为 72.126mW。因此,这表明在 1000ms 的间隔期间,我们的 PGA460 的功耗为 72.126mW。
有关我们已在本常见问题解答中讨论的器件的更多信息,请参阅以下链接的产品页面:
PGA460 - https://www.ti.com.cn/product/cn/PGA460
TUSS4470 - https://www.ti.com.cn/product/cn/TUSS4470
TUSS4440 - https://www.ti.com.cn/product/cn/TUSS4440