Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
Ti的工程师你们好,常规的AWR2243采集数据是通过mmWave Studio进行操作,如果使用脚本的话似乎需要点击Reset和Connect RS232两个按钮后LUA才能正确运行,如果我想把这两步也去掉,2243Boost和DCA1000这两块板子可否实现完全由Matlab控制数据采集?或者说能不能通过脚本避开GUI的点按操作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ti的工程师你们好,常规的AWR2243采集数据是通过mmWave Studio进行操作,如果使用脚本的话似乎需要点击Reset和Connect RS232两个按钮后LUA才能正确运行,如果我想把这两步也去掉,2243Boost和DCA1000这两块板子可否实现完全由Matlab控制数据采集?或者说能不能通过脚本避开GUI的点按操作?
2243Boost和DCA1000这两块板子可否实现完全由Matlab控制数据采集?
需要通过DCA1000。
关于mmWave Studio的Matlab后处理GUI,我可否自己写一个新的Matlab GUI替换掉mmWave Studio自带的?
mmwave studio的posproc没有提供源码。
在mmwave studio里面有一些matlab的代码可以参考:C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples
如果使用脚本的话似乎需要点击Reset和Connect RS232两个按钮后LUA才能正确运行,
这两个步骤也可以添加在脚本里。下面是个例子:
-- Reset
ar1.FullReset()
ar1.SOPControl(2)
-- Connect
ar1.Connect(8,921600,1000)