1.在生命体征监测开发指南中看到一幅图,如图1所示,一帧中可以添加多个chirp,请问应该如何操作?

图1
2.在一帧中添加多个chirp时,采样数据由ADCBuf传输到DMABuf中的乒乓操作,是否必须由LVDS操作,在基于xWR1642的生命体征监测代码中发现关于LVDS的操作都被屏蔽了,请问需要修改哪些部分?

3.LVDS的数据传输速度为多少?
4.想在vital signs实验中做多chirp处理,请问能够提供一些思路?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.在生命体征监测开发指南中看到一幅图,如图1所示,一帧中可以添加多个chirp,请问应该如何操作?

图1
2.在一帧中添加多个chirp时,采样数据由ADCBuf传输到DMABuf中的乒乓操作,是否必须由LVDS操作,在基于xWR1642的生命体征监测代码中发现关于LVDS的操作都被屏蔽了,请问需要修改哪些部分?

3.LVDS的数据传输速度为多少?
4.想在vital signs实验中做多chirp处理,请问能够提供一些思路?
1. demo里只需一个chirp,因为adc data是ping pong buffer的,所以配置了2个chirp,第二个chirp的数据是丢掉的。
2. LVDS是往外传输数据,图中的数据处理是在芯片内部完成的。
3. LVDS的传输速率见数据手册。
The LVDS interface supports the following data rates:
• 900 Mbps (450 MHz DDR Clock)
• 600 Mbps (300 MHz DDR Clock)
• 450 Mbps (225 MHz DDR Clock)
• 400 Mbps (200 MHz DDR Clock)
• 300 Mbps (150 MHz DDR Clock)
• 225 Mbps (112.5 MHz DDR Clock)
• 150 Mbps (75 MHz DDR Clock)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iwr1843.pdf
4. vital signs只处理第一个chirp。
vital signs demo目前只支持2 chirps。
channelcfg的参数说明,请参考下面的mmwave SDK user guide,没有loop参数。
https://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-SDK/03_05_00_04/exports/mmwave_sdk_user_guide.pdf