This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR6843ISK-ODS: 关于.xer4f .xe674以及ccxml的一些疑惑。

Part Number: IWR6843ISK-ODS
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH,

当我build自己写的mss和Dss的时候,得到如下图所示画红框的三个文件。

1.CCS是不是在编译的时候把.xer4f  和  .xe674合并成的bin文件(从上往下第三个红框)也给出了?

2.如果我不需要调试,只想让板子直接运行我写的代码,在只有一块IWR6843ISK-ODS的情况下,是不是直接用Uniflash烧录这一个demo.bin就行?(是不是因为正是直接烧一个自己写的代码生成的demo.bin的过程和官方在C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw里给的现成的demo.bin的烧录方式一样,所以也把自己写的代码烧录后运行的模式也叫function mode?)

3.总结:①如果要调试,就烧.xer4f  和  .xe674

              ②如果要让板子直接运行编写好的程序,就直接烧demo.bin就行?

4.demo.bin的生成是怎么个流程?用什么软件把.xer4f  和  .xe674合并成的bin文件?(bin的合成和仿真器有没有关系?毕竟仿真器把.xer4f  和  .xe674烧进去也能运行)

5.“demo.bin”中的demo这个词应该不是说一个类似 baseline(粗糙的,属于测试阶段的) 程序的意思吧?demo应是泛指一切能正常运行的程序?因为我一开始看的时候以为只要是demo相关的,都是一些没有复杂功能的程序,只是用来简单演示而已。


  •  

    1.CCS是不是在编译的时候把.xer4f  和  .xe674合并成的bin文件(从上往下第三个红框)也给出了?

    1. 是的。


    2.如果我不需要调试,只想让板子直接运行我写的代码,在只有一块IWR6843ISK-ODS的情况下,是不是直接用Uniflash烧录这一个demo.bin就行?(是不是因为正是直接烧一个自己写的代码生成的demo.bin的过程和官方在C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw里给的现成的demo.bin的烧录方式一样,所以也把自己写的代码烧录后运行的模式也叫function mode?)


    2. 是的。

    3.总结:①如果要调试,就烧.xer4f  和  .xe674

                  ②如果要让板子直接运行编写好的程序,就直接烧demo.bin就行?


    3.是的。


    4.demo.bin的生成是怎么个流程?用什么软件把.xer4f  和  .xe674合并成的bin文件?(bin的合成和仿真器有没有关系?毕竟仿真器把.xer4f  和  .xe674烧进去也能运行)

    通过C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages\scripts\ImageCreator合并成.bin,具体请查看Image_Creator_User_Guide.pdf文档。

    5.“demo.bin”中的demo这个词应该不是说一个类似 baseline(粗糙的,属于测试阶段的) 程序的意思吧?demo应是泛指一切能正常运行的程序?因为我一开始看的时候以为只要是demo相关的,都是一些没有复杂功能的程序,只是用来简单演示而已。

    demo是demonstrate演示的意思。