TI工程师们好:
本人在调试AM273x+AWR2243开发板mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_02版本代码过程中,关于网口连接部分遇到一些问题,烦请工程师们能做出一些解答:
一、程序启动后每次需要四分钟以上才能获取到本地IP,即gMmwMssMCB.enetCfg.localIp,然后才能配置远程IP,即gMmwMssMCB.enetCfg.remoteIp,并连接网口,请问为什么需要等这么长时间,是否可以缩短呢?
二、需要连接的服务器IP地址(enetStreamCfg)需要配置进程序里,不同的服务器必须配置不同的对应IP参数(与服务器IP一致),这在产品量产后都必须每个进行单独配置吗?是否可以在程序里固化一个固定的参数,可以连接不同的服务器接口呢?
三、开发板网口有的服务器接口能连接上,有的始终无法连接上,比如我的台式电脑就无法连接上,但是笔记本电脑可以连接上(对应电脑IP参数配置是正确的,台式机一次都连不上,笔记本电脑每次都可以连接上),请问下这可能是什么原因?
期盼做出解答,感谢!!