TI的工作人员:
您好,关于BF校准我有几个问题想寻问一下:
1、Cascade_TXBF_Temperature_Log_AWR2243_cal.csv的作用
在手册中,BF校准流程的第一步是运行Cascade_Phase_Shifter_Calibratiom_AWRx.lua脚本,然后得到64个数据和一个Cascade_TXBF_Temperature_Log_AWR2243_cal.cs文件
在后面的操作中,我只看到matlab对64个数据文件进行了操作,对于Cascade_TXBF_Temperature_Log_AWR2243_cal.cs文件没有提到,请问这个记录温度的文件是干什么用的,是否在哪个地方要用到?

2、关于BF角度校准数据验证
在文档中,对校准效果的验证是:

存在两个问题:
(1)是选用AngleSweep.lua还是Simple.lua?
(2)操作过程是否如下图:

3、关于校准效果评判标注
在文档中给出了一个校准后的图

我想问的是,是否有量化标注来评估校准数据的好坏?